Fallstudie: Krabo & TI

KRABO®-Netzwerkbolzen mit TI-Konnektivität

Zusammenfassung der Fallstudie

Krabo, ein Schwesterunternehmen der Fontana Gruppe, ist ein Unternehmen, das sich auf internetfähige Verbindungselemente konzentriert und ein System zur Fernüberwachung von Bolzenverbindungen in kritischen Infrastrukturen wie Stadien, Windkraftanlagen, Eisenbahnen, Fahrzeugen und Brücken entwickelt hat. Diese innovativen Bolzen basieren auf vollständig in die Bolzen integrierte Sensoren, die in der Lage sind, die Vorspannkraft zu messen und die Daten mit Hilfe der Konnektivitätstechnologie von Texas Instruments zu jeder Zeit drahtlos an Systemmonitore zu senden. Die Technologie in den Bolzen ist in der Lage, die Bolzenverbindung jederzeit zu überwachen und potentielle Probleme zu erkennen, bevor sie auftreten. Diese vorausschauenden Wartungsfunktionen tragen dazu bei, die Sicherheit zu erhöhen und die Wartungskosten zu senken.

Bei der Entwicklung der Netzwerkbolzen verwendete Krabo die drahtlose 2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU SimpleLink™CC2652RSIP von TI. Diese Komponenten sind ein wesentlicher Bestandteil der KRABO® -Netzwerkbolzentechnologie, und die mehr als zwei Jahrzehnte lange Erfahrung von TI mit drahtgebundenen und drahtlosen Konnektivitätslösungen sowie der technische Support für das Produkt waren für das Erreichen eines zuverlässigen und nahtlosen Designs unerlässlich.

Herausforderung

Krabo benötigte eine zuverlässige drahtlose Kommunikationstechnologie, die genaue Messungen ermöglicht, wenig Strom verbraucht, energieeffizient und so klein ist, dass sie in die Abmessungen eines Bolzenkopfes passt. 

Lösung

Die drahtlose SimpleLink-MCU-Familie von TI, insbesondere das drahtlose System-in-Package-Modul, bietet einen geringen Stromverbrauch, eine verlängerte Batterielebensdauer und arbeitet mit dem Zigbee®-Protokoll, was die Nutzung erleichtert. Diese TI-Technologie erfüllt die Designanforderungen an die geringe Größe eines Bolzenkopfes.

Ergebnisse

Krabo bietet nun verbundene Bolzen an, die für die Massenproduktion im industriellen Maßstab zur Verfügung stehen. Krabo hat die drahtlose Technologie von TI in das Produkt implementiert, weil sie die Größenanforderungen erfüllen konnte und es den Unternehmen ermöglicht, jederzeit auf die Daten zuzugreifen und sie so wissen, wann wichtige Aktualisierungen vorgenommen werden müssen. Für die Zukunft plant Krabo die Entwicklung noch kleinerer Bolzen, um diese Technologie auf weitere Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, auszuweiten.

KRABO IoT-Bolzen mit TI-Bausteinen

KRABO -Benutzer können jederzeit und von jedem Ort der Welt aus auf die Daten des Bolzens zugreifen und den Spannungszustand überwachen, der dann über einen Kommunikationsstandard wie Zigbee® oder Bluetooth® an ein lokales Gateway gesendet wird. Zigbee basiert auf einem Mesh-Netzwerk, das nicht nur einfach zu bedienen, sondern auch netzwerkübergreifend kompatibel ist. Diese Industriestandards können Kommunikationsentfernungen von 10 bis 100 Metern sicherstellen. Das Gateway verbindet sich über WLAN oder Mobilfunk mit dem Internet. Alle Daten gelangen in die zentrale KRABO -Cloud und können über einen Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone visualisiert werden. Mit den Möglichkeiten der vorausschauenden Wartung durch den Fernzugriff auf Daten können Einsparungen von bis zu 20-30 Millionen US-Dollar jährlich erzielt werden, beispielsweise bei der einfachen Routinewartung von Brückeninfrastrukturen in Großstädten.

„Beim Aufbau verschiedener Infrastrukturen stellen Größe, Stromverbrauch und zuverlässige Konnektivität die Ingenieure vor zahlreiche Herausforderungen“, so Paolo Redaelli, Projektmanager bei Krabo. „Durch den Einsatz der SimpleLink-Bausteine von TI, die ultrakompakte Lösungen mit minimalem Stromverbrauch und einfacher Integration in das Zigbee-Ökosystem bieten, sind wir in der Lage, zuverlässige Daten von diesen Infrastrukturen direkt an das Gateway zu senden, sodass unsere Kunden Vertrauen in ihre Designs haben.“

Krabo zielt darauf ab, die Innovation in einem neu entstehenden Markt zu fördern, in dem die Miniaturisierung von Bausteinen die Massenproduktion ermöglichen wird und die Sicherheit und die Wartungskosten für traditionell teure Infrastrukturen senkt.

Über Krabo

Das Abenteuer von Krabo begann 2018 mit einer Vision von Fontana Fasteners R.D., einem Unternehmen der Fontana Gruppe, das im Bereich der Verbindungselemente, der Herstellung von Bolzen, Muttern und Hardwarebausteine für mechanische Verbindungen führend ist.

Krabo hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Plattform bereitzustellen, auf der Verbindungselemente in Echtzeit durch drahtlose Technologie verbunden und gesteuert werden, um eine einfache Überwachung der Infrastruktur von entfernten Standorten aus zu ermöglichen.

Krabo zielt darauf ab, „Bolzen“ in „Netzwerkbolzen“ zu verwandeln. Jede Lockerung oder jeder abnormale Zustand kann in Echtzeit erkannt und mit einem Alarm gemeldet werden. Die KRABO -Technologie ist drahtlos und energieautark. Keine Kabel müssen zu den Bolzen geführt werden. Die mechanischen Eigenschaften der Bolzen und ihre Konformität mit Normen werden nicht beeinträchtigt.

All dies ist in der Massenproduktion mit einem robusten und nachhaltigen industriellen Prozess machbar. KRABO-Schrauben sind eine echte Alternative zu Standardschrauben, da sie den Inspektionsaufwand reduzieren und die Sicherheit verbessern können. Es gibt unzählige Anwendungen für die Krabo-Technologie: Gebäude, Straßen, Eisenbahnen, Fahrzeuge, Maschinen und andere Infrastrukturszenarien, in denen Sicherheit ein entscheidender Faktor ist.

KRABO ist eine eingetragene Marke der Fontana Gruppe.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.krabo.it.

Erfahren Sie mehr über Verbindungstechnologie

Die Auswahl der optimalen Drahtlostechnologie ist absolut entscheidend, und wir helfen Ihnen dabei gerne weiter. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung verbessern wir die Verbindungsprotokolle, unter anderem Wi-Fi®, Bluetooth®, Sub-1 GHz, ZigBee® und andere. Wir bieten ein Sortiment an preiswerten, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Drahtlos-Mikrocontrollern (MCUs), zertifizierten Modulen und Transceivern zusammen mit kompletten Softwareangeboten, welche sämtlichen HF-Designanforderungen gerecht werden. Wählen Sie Ihr Protokoll, um Ihr nächstes IoT-Projekt zu starten.

Willkommen bei Connect, unserer Videoreihe, die alle Aspekte der Konnektivität umfasst. Wir laden Experten ein, um über die neuesten Branchentrends und unsere drahtlose und drahtgebundene Kommunikationstechnologie, praktische Demos, Vorschauen neuer Produkte, Schulungen und mehr zu sprechen. TI: Mit Konnektivitätstechnologie neue Möglichkeiten schaffen.