Von der Sonne ins Netz: Halbleiter ermöglichen die Reise der Energie

Mit der wachsenden Beliebtheit erneuerbarer Energiequellen können Halbleiter den effizienten und sicheren Transport von Energie zu immer mehr Häusern, Gebäuden und Städten ermöglichen

4 AUG 2022 | Technologie und Innovation

Die Welt verbraucht Energie in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit. Neue Technologien machen erneuerbare Energiequellen wie Wind und Sonne rentabler. Allein im ersten Halbjahr 2021 machten erneuerbare Energiequellen 92 % der neuen Stromerzeugungskapazität in den USA aus, wobei fast die Hälfte dieser Zugänge aus Solarenergie stammen.

Aber wie kommt die Sonnenenergie zu einer Lampe im Haus? Ein Teil der Antwort liegt in Hunderten von Halbleitern, die der Energie während ihrer Reise helfen.

Sehen Sie sich das Video oben an, um zu erfahren, welche Rolle fortschrittliche Halbleiter dabei spielen, den Weg der Energie effizient und sicher voranzubringen, damit mehr Häuser, Gebäude und Städte von der Sonne gespeist werden können.

[1] https://www.renewableenergyworld.com/solar/renewables-made-up-92-of-new-generating-capacity-in-the-u-s-in-the-first-half-of-2021/#greff 

Verwandte Beiträge im Unternehmensblog

Präzision am Prüfstand
16 Feb 2026 | Technologie und Innovation

Präzision am Prüfstand

Wie Fortschritte in der Halbleiterbranche neue Erkenntnisse in Bezug auf Testgeräte ermöglichen

Jenseits der Masken: Wie die DLP®-Technologie neue Computerlösungen mit Advanced Packaging ermöglicht
30 Sep 2025 | Technologie und Innovation

Jenseits der Masken: Wie die DLP®-Technologie neue Computerlösungen mit Advanced Packaging ermöglicht

Der Trend zum Advanced Packaging in der Halbleiterindustrie erfordert eine parallel laufende Weiterentwicklung der Lithografie – und die DLP-Technologie ist der Schlüssel dazu.

Es steht noch Großes bevor: Die Bedeutung integrierter Schaltkreise (IC) für die Innovationen der Zukunft
09 Sep 2025 | Technologie und Innovation

Es steht noch Großes bevor: Die Bedeutung integrierter Schaltkreise (IC) für die Innovationen der Zukunft

Die Erfindung des integrierten Schaltkreises durch Jack Kilby ist die unsichtbare Grundlage moderner Innovationen und der Technologien, auf die wir uns heute verlassen – und jener, auf die wir in Zukunft vertrauen werden.

Alle anzeigen

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.