Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Integrierter Grade-0-BLDC-Motortreiber reduziert den Platzbedarf von 48-V-Antriebssystemen in Mildhybrid-Fahrzeugen um bis zu 30 %

Der Motortreiber von TI ebnet den Weg zu MHEV-Systemen, die funktionale Sicherheit bis ASIL D erfordert, und erzielt den industrieweit höchsten Gate-Treiberstrom

22 FEB 2021 | Products and technologies, 2021

Der Motortreiber von TI ebnet den Weg zu MHEV-Systemen, die funktionale Sicherheit bis ASIL D erfordert, und erzielt den industrieweit höchsten Gate-Treiberstrom

Dallas (Texas/USA), den 22. Februar 2021 – Texas Instruments (TI) (Nasdaq: TXN) stellte heute einen hochintegrierten Grade-0-Motortreiber für bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC-Motoren) vor, der für leistungsstarke Antriebssteuerungs-Systeme wie etwa Traktionswechselrichter und Starter-Generatoren in Mildhybrid-Elektrofahrzeugen (MHEVs) vorgesehen ist. Der DRV3255-Q1 hilft Entwicklern, die Abmessungen ihrer Motorsysteme um bis zu 30 % zu reduzieren, und bietet gleichzeitig den branchenweit höchsten Gate-Treiberstrom, um für verbesserten Schutz und mehr Ausgangsleistung zu sorgen. Mit Blick auf die strengsten Sicherheitsanforderungen wurde der neue Motortreiber nach dem vom TÜV SÜD zertifizierten Functional-Safety-Prozess von TI entwickelt, um bis ASIL D (Automotive Safety Integrity Level) geeignet zu sein. Weitere Informationen hierzu gibt es auf www.ti.com/DRV3255-q1-pr-eu.

Um zur Senkung der weltweiten Treibhausgas-Emissionen beizutragen, fahren die Automobilhersteller die Produktion von MHEVs hoch, bei denen der Schadstoffausstoß des Verbrennungsmotors mithilfe eines elektrischen 48-V-Antriebssystems verringert wird. Der Functional-Safety-konforme DRV3255-Q1 von TI erlaubt Herstellern das Design eines Antriebssystems, mit dem MHEV-Systeme bis ASIL D realisierbar sind. Dabei wird eine Motorleistung von bis zu 30 kW unterstützt, was das Ansprechverhalten eines 48-V-Antriebssystems in schweren Fahrzeugen verbessern kann.

"Ein 48-V-System stellt einen echten Quantensprung dar, mit dem OEMs nicht nur ihre Schadstoffreduktions-Ziele erreichen, sondern auch zusätzliche Leistung für ADAS-Features und Verbraucher mit hohem Energiebedarf (z. B. Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssysteme) bereitstellen können“, kommentiert Asif Anwar, Direktor des Bereichs Powertrain, Body, Chassis and Safety bei Strategy Analytics. „Die Kombination aus Performance-Eigenschaften der Spitzenklassen, Functional Safety und Grade 0 führt zu greifbaren betrieblichen Vorteilen auf der Systemebene, die die OEMs beim Erreichen dieser Ziele unterstützen.“

Weitere Informationen über den DRV3255-Q1 enthält das zum Download verfügbare Whitepaper "How to Build a Small, Functionally Safe 48-V, 30-kW MHEV Motor-Drive System.”

Reduzierung der Leiterplattenfläche um bis zu 30 %

Der DRV3255-Q1 ist der industrieweit erste dreiphasige 48-V-BLDC-Motortreiber mit integrierter, high- und low-seitiger aktiver Kurzschlusslogik, sodass auf externe Transistoren und Logik verzichtet werden kann. Durch die Integration der aktiven Kurzschlusslogik und der dynamischen Fehlerreaktion gibt der neue Motortreiber den Designern nicht nur die Möglichkeit, ihre Designs zu vereinfachen, sondern es wird auch eine Motorleistung von bis zu 30 kW unterstützt, während sich die Leiterplattenfläche und der Bauteileaufwand von 48-V-Motortreiber-Systemen reduziert.

Die aktive Kurzschlusslogik verleiht Systemdesignern die Flexibilität, die Verbindungen zu den MOSFETs gemäß den Systemanforderungen anzuordnen, und trägt zur Vermeidung von Totalausfällen des Systems durch Überspannungen bei. Die dynamische Fehlerreaktion schaltet den Motortreiber beim Auftreten von Überspannungen automatisch in den aktiven Kurzschlussmodus, was den Motor und die elektrischen Bauteile des Fahrzeugs vor überspannungsbedingten Belastungen schützt und gleichzeitig die System-Performance optimiert.

Verbesserte Ansprechzeiten bei gleichzeitigem Schutz von 48-V-Antrieben vor rauen Einsatzbedingungen

Der DRV3255-Q1 liefert die branchenweit höchste Ausgangsleistung, was die System-Ansprechzeiten von 48-V-Antrieben verbessert, sodass selbst schwere Fahrzeuge wie SUVs oder Nutzfahrzeuge nach einem Halt schneller wieder beschleunigen können. Für Motoren mit einem Strombedarf von bis zu 600 A liefert der DRV3255-Q1 den industrieweit höchsten Gate-Treiberstrom, der die Direktansteuerung von MOSFETs mit einer Gateladung bis zu 1.000 nC gestattet.

Der Motortreiber entspricht AEC-Q100 Grade 0 und schützt 48-V-Antriebsstrangsysteme überdies vor schaltbedingten Spannungsspitzen bis zu 95 V sowie vor Lastabwürfen, und dies über einen weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C. Separate Schutzschaltungen können daher entfallen.

Rationellere ISO-26262-Konformität bis ASIL D

Im Hinblick auf die funktionale Sicherheit wurde der DRV3255-Q1 mit dem zertifizierten Functional-Safety-Hardwareentwicklungs-Prozess von TI entwickelt. Hinzu kommen eingebaute Safety-Mechanismen und Dokumentation wie eine Fehlermöglichkeits-, Auswirkungs- und Diagnose-Analyse und ein Functional Safety Manual. Zusätzlich zu den Safety-Mechanismen für die internen Fehlermöglichkeiten des Bausteins verkraften die digitalen Ein- und Ausgangs-Pins Spannungen bis zu einem absoluten Maximalwert von 75 V, sodass der DRV3255-Q1 gegen Überspannungen auf der externen 12-V-Versorgung geschützt ist.

Gehäuse, Verfügbarkeit und Preis

Der DRV3255-Q1 im Quad-Flat-Pack-Gehäuse mit 64 Pins ist jetzt bei TI zu Preisen ab 3,99 US-Dollar (ab 1.000 Stück) lieferbar. Rollen mit voller oder kundenspezifischer Stückzahl sind ausschließlich über TI.com lieferbar. Auf TI.com besteht außerdem die Auswahl unter mehreren Bezahl- und Versandoptionen.

Über Texas Instruments

Texas Instruments Incorporated (Nasdaq: TXN) ist ein globales Halbleiterunternehmen. Wir entwickeln, produzieren, testen und verkaufen analoge und integrierte Halbleiter für Industrieanwendungen, die Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik, Kommunikationstechnik sowie Unternehmenssysteme. Wir arbeiten mit Leidenschaft daran, Elektronik mithilfe von Halbleitertechnologie erschwinglich und dadurch die Welt besser zu machen. Diese Einstellung leben wir jeden Tag: Mit jedem Innovationszyklus wird unsere Technologie noch platzsparender, effizienter, zuverlässiger und erschwinglicher, sodass Halbleiter überall in der Elektronik eingesetzt werden können. Dies verstehen wir unter technischem Fortschritt, und so arbeiten wir bereits seit Jahrzehnten. Erfahren Sie mehr auf TI.com.

Marken

Alle eingetragenen Marken und anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Verwandte Pressemitteilungen

Texas Instruments vervierfacht interne Fertigungskapazität für Galliumnitrid-Halbleiter
24 Oct 2024 | Produkte und Technologien

Texas Instruments vervierfacht interne Fertigungskapazität für Galliumnitrid-Halbleiter

Mit der fortschrittlichsten heute verfügbaren GaN-Fertigungstechnologie ist das Werk im japanischen Aizu nunmehr die zweite Fabrik des Unternehmens, die ein komplettes Portfolio an GaN-basierten Leistungshalbleitern produziert.

Texas Instruments beginnt nächstes Jahr mit dem Bau einer neuen Fertigungsanlage für 300-mm-Halbleiterwafer
17 Nov 2021 | Fertigung

Texas Instruments beginnt nächstes Jahr mit dem Bau einer neuen Fertigungsanlage für 300-mm-Halbleiterwafer

Die Investition in langfristige Fertigungskapazitäten baut den Kostenvorteil des Unternehmens weiter aus und ermöglicht eine bessere Kontrolle der Lieferkette

Alle anzeigen

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.