API-Nutzungsbedingungen für Drittanbieter
Wichtig – sorgfältig lesen: Dieser Zusatz für Drittanbieter-Entwickler zu den API-Nutzungsbedingungen (Application Programming Interfaces) von Texas Instruments (der „Zusatz“) gilt für die Nutzung von Application Programming Interfaces (APIs), die von Texas Instruments Incorporated und seinen Tochtergesellschaften (zusammen „TI“) zur Verfügung gestellt werden, zusammen mit der zugehörigen Dokumentation, Software und den Inhalten auf dem API-Portal von TI (zusammen „TI-APIs“) und ergänzt die Nutzungsbedingungen für Application Programming Interfaces von Texas Instruments (derzeit verfügbar unter https://www.ti.com/de-de/developer-api/store-api/reference/api-terms-of-use.html, die „API-Bedingungen“), die hiermit durch Verweis aufgenommen werden. Durch den Zugriff auf die TI-APIs oder deren Nutzung stimmen Sie diesem Zusatz und den API-Bedingungen in Ihrem eigenen Namen und im Namen der von Ihnen vertretenen juristischen Person zu. Wenn Sie die TI-APIs im Namen einer juristischen Person nutzen, sichern Sie zu, dass Sie befugt sind, diese juristische Person an diesen Nachtrag und die API-Bedingungen zu binden, und dass Sie durch die Annahme dieses Nachtrags und der API-Bedingungen im Namen dieser juristischen Person handeln (und alle Verweise auf „Sie“ in diesem Zusatz beziehen sich auf diese juristische Person). Begriffe in Großbuchstaben, die hier verwendet werden, aber nicht anderweitig definiert sind, haben die ihnen in den API-Bedingungen zugewiesene Bedeutung. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den API-Bedingungen und diesem Zusatz hat dieser Zusatz Vorrang. Wenn Sie die TI-APIs als Schnittstelle zu oder in Verbindung mit anderen Produkten oder Dienstleistungen von TI verwenden, gelten auch die Bedingungen oder Lizenzen für diese anderen Produkte oder Dienste.
1. Ihre Verwendung von TI-APIs.
Sie müssen auf die TI-APIs in Übereinstimmung mit den API-Bedingungen und diesem Zusatz zugreifen und sie nutzen. Sie dürfen die TI-APIs nur für die Entwicklung, Wartung und den Betrieb von Anwendungen („Anwendungen“) verwenden, die mit den TI-APIs im Namen von TI-Kunden verbunden sind, die von TI ordnungsgemäß zur Nutzung der TI-APIs autorisiert wurden und Sie mit der Erbringung von API-Integrationsdiensten beauftragt haben („API-Endnutzer“). Sie verpflichten den API-Endnutzer, geltende Gesetze, Vorschriften oder die API-Bedingungen einzuhalten und den API-Endnutzer nicht wissentlich in die Lage zu versetzen, diese zu verletzen. TI ist nicht an den Anwendungsbedingungen zwischen Ihnen und dem API-Endnutzer beteiligt, und Sie sind für die Unterstützung des API-Endnutzers in Bezug auf Ihre Anwendung verantwortlich. Sie erkennen an, dass TI nicht verpflichtet ist, Unterstützung für die Anwendung zu leisten, und Sie dürfen gegenüber dem API-Endnutzer nicht behaupten, dass TI für eine solche Unterstützung zur Verfügung steht.
2. Verbote und Einschränkungen bei der Nutzung von TI-APIs.
Sie werden andere nicht bei Folgendem unterstützen oder es ihnen ermöglichen: (a) TI-Daten zu speichern, abzuschürfen, abzubauen, Datenbanken aufzubauen oder anderweitig dauerhafte Kopien von TI-Daten zu erstellen, (b) Produkte oder Dienste zu erstellen oder anzubieten, die ganz oder teilweise auf TI-Daten oder der Analyse von TI-Daten beruhen, (c) TI-APIs oder TI-Daten zu verwenden, um API-Endnutzer von TI-Produkten und -Diensten abzuwerben, (d) von TI-APIs mehr als die minimale Datenmenge anzufordern, die Ihre Anwendung benötigt, um die Anfragen des API-Endnutzers zu erfüllen, (e) Ihre Anwendung anderen Parteien als dem API-Endnutzer zur Verfügung zu stellen, (f) einen eindeutigen Verweisbezeichner zu fälschen oder zu ändern oder anderweitig die Quelle der von Ihrer Anwendung ausgehenden Anfragen zu verschleiern oder zu ändern; oder (g) TI-APIs oder TI-Daten in einer Weise zu nutzen, die gegen diesen Zusatz oder die API-Bedingungen verstößt.
3. Sicherheit; Überwachung; Auditierung
Sie garantieren, dass Ihre Anwendung gemäß den Industriestandards für Sicherheit entwickelt wurde, um sicher mit den TI-APIs zu arbeiten. TI kann Technologien einsetzen, um Probleme, die durch Ihre Anwendung verursacht werden können, zu überwachen, zu erkennen, zu verhindern oder deren Auswirkungen zu begrenzen. Zum Zwecke der Überwachung und des Nachweises Ihrer Einhaltung dieses Zusatzes und der API-Bedingungen sind Sie verpflichtet, (a) TI (oder einem von TI beauftragten Dritten) angemessenen Zugang zu Ihrer Anwendung zu gewähren, (b) alle Fragen oder Fragebögen von TI bezüglich Ihrer Einhaltung zu beantworten und diese Antworten auf angemessene Aufforderung von TI zu bestätigen und (c) auf angemessene Aufforderung von TI einem von TI ausgewählten internen oder unabhängigen Prüfer zu gestatten, alle Aufzeichnungen oder Aktivitäten im Zusammenhang mit Ihrer Anwendung oder Ihrer Nutzung der TI-API zu prüfen, und Sie werden allen derartigen Prüfungsanforderungen nachkommen.
4. Beschränkung der Haftung
a. Allgemeine Einschränkungen. TI HAFTET IN KEINEM FALL FÜR BESONDERE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, STRAFENDE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DIESEM ZUSATZ ODER DER NUTZUNG VON TI APIS ODER TI DATA ERGEBEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB TI AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE ODER NICHT. ZU DIESEN AUSGESCHLOSSENEN SCHÄDEN GEHÖREN UNTER ANDEREM DIE KOSTEN FÜR DIE ENTFERNUNG ODER NEUINSTALLATION, DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZGÜTERN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, EXTERNE RECHENZEIT, ARBEITSKOSTEN, VERLUST VON GESCHÄFTSWERT, ENTGANGENE GEWINNE, ENTGANGENE ERSPARNISSE ODER DER VERLUST VON NUTZUNG ODER DATEN ODER GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG. TI HAFTET NICHT FÜR ANSPRÜCHE JEGLICHER ART, DIE EINE ANDERE PARTEI GEGENÜBER IHNEN GELTEND MACHT.
b. Spezifische Einschränkungen IN KEINEM FALL ÜBERSTEIGT DIE GESAMTHAFTUNG VON TI AUS DIESEM ZUSATZ ODER DER NUTZUNG VON TI APIS ODER TI DATEN DEN HÖHEREN BETRAG DER VON IHNEN GEMÄSS DIESEM ZUSATZ AN TI BEZAHLTEN GEBÜHREN ODER FÜNFHUNDERT US-DOLLAR (500 US-DOLLAR). DAS VORHANDENSEIN VON MEHR ALS EINEM SCHADENSFALL VERGRÖSSERT ODER VERLÄNGERT DIESE EINSCHRÄNKUNGEN NICHT.
c. Schadloshaltung. Sie stellen TI von jeglichen Ansprüchen, Klagen oder Verfahren frei, die sich aus oder in Verbindung mit Ihrer Anwendung, Ihrer Nutzung der TI-APIs oder TI-Daten oder Ihrer Verletzung dieses Zusatzes oder der API-Bedingungen ergeben, einschließlich jeglicher Haftung oder Kosten, die sich aus Ansprüchen, Verlusten, Schäden, Klagen, Urteilen, Prozesskosten und Anwaltsgebühren ergeben.
5. Verschiedenes
Wird eine Bestimmung dieses Zusatzes von einem zuständigen Gericht für nicht durchsetzbar befunden, so gilt diese Bestimmung als in dem Umfang geändert, der erforderlich ist, um ihre Durchsetzbarkeit im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang zu ermöglichen, oder, falls eine solche Änderung nicht möglich ist, wird diese Bestimmung von diesem Zusatz abgetrennt und gestrichen, und der Rest dieses Zusatzes bleibt in Kraft. TI kann diesen Zusatz jederzeit ganz oder teilweise ändern, z. B. um Gesetzesänderungen oder Änderungen an den TI-APIs zu berücksichtigen. Bitte überprüfen Sie diesen Zusatz auf TI.com regelmäßig. Wenn Sie mit dem geänderten Zusatz nicht einverstanden sind, sollten Sie Ihre Nutzung der TI-APIs einstellen. Durch Ihre fortgesetzte Nutzung der TI-APIs erklären Sie sich mit dem geänderten Zusatz einverstanden.
Bestätigt und genehmigt durch einen ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter des Unterzeichners:
Unternehmen: _________________________
Von: ______________________________
Name: ___________________________
Titel: ____________________________
Datum: ____________________________