Wie kann ich in einem bestimmten Checkout-Profil die Zahlungsmethode ändern?

Für Benutzer mit Administrator- oder Käuferrolle:

  1. Loggen Sie sich in Ihr myTI-Firmenkonto-Dashboard ein.
  2. Wählen Sie unter „Bestellung“ die Option „Checkout-Profile“ aus.
  3. Suchen Sie auf der Seite „Checkout-Profile“ das Checkout-Profil, das Sie ändern möchten, und klicken Sie auf das Stiftsymbol.
  4. Bewegen Sie auf der Seite zum Bearbeiten des Checkout-Profils den Mauszeiger neben das Wort „Versandart“, bis das Bleistiftsymbol angezeigt wird.
  5. Wählen Sie im Feld „Zahlung“ eine Zahlungsmethode aus dem Dropdown-Menü aus.
  6. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Klicken Sie „Weiter” durch alle verbleibenden Kategorien. Klicken Sie auf „Save“.
  8. Kehren Sie zur Seite „Checkout-Profile“ zurück. Bestätigen Sie in der Spalte Status, dass das Checkout-Profil als API-fähig aufgeführt ist. Wenn Sie „Andere“ als Zahlungsmethode auswählen, wird das Checkout-Profil nur als TI-Store-geeignet aufgeführt.

Antworten auf Fragen zum Bestellprozess