Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Was ist eine PAN? Warum wird sie auf der E-Rechnung angezeigt? Kann ich meine PAN aktualisieren?

Die permanente Kontonummer (PAN) ist eine eindeutige 10-stellige alphanumerische Nummer, die von der indischen Einkommensteuerbehörde an Steuerzahler vergeben wird. Die PAN wird im Abschnitt der elektronischen Rechnung basierend auf dem dritten bis zwölften Zeichen Ihrer GSTIN vorausgefüllt. Wenn Sie Ihren PAN ändern, müssen Sie auch Ihre GSTIN entsprechend im Abschnitt E-Invoice aktualisieren.

Antworten auf Fragen zum Bestellprozess