Produktlebensdauer

Unser Engagement für Langlebigkeit und Kontinuität des Angebots

Wir bei Texas Instruments (TI) wissen, dass Langlebigkeit und Versorgungskontinuität von Halbleiterprodukten für Sie wichtig sind. Sie sind auch für uns wichtig. Die Produktlebenszyklen von TI betragen in der Regel 10 bis 15 Jahre oder häufig sogar länger, entsprechend den Anforderungen vieler Kundschaften. Wir verpflichten uns der Produktlanglebigkeit für unsere Kundschaften und verfügen über Strategien und interne Richtlinien zur Aufrechterhaltung dieser Verpflichtung.

 

Strategien für die Langlebigkeit eines Produktes

Unsere Bestands- und Fertigungsstrategien ermöglichen uns, Produkte mit einer Lebensdauer von einem Jahrzehnt oder sogar länger anzubieten. Unsere Bestandsverwaltungsstrategie ermöglicht uns die Prognose der Marktnachfrage nach Produkten, die Katalogprodukte oder „Standardprodukte“ sind. Dies ist die interne Bezeichnung von TI für Katalogprodukte, die einer großen Anzahl von Kundschaften angeboten und/oder verkauft werden. Unsere flexible Fertigungsstrategie bestehend aus 15 eigenen Fertigungsstandorten und vielen externen Partnern hilft uns bei der zuverlässigen Bereitstellung von Produkten, die langfristig die Anforderungen unserer Kundschaften erfüllen.

 

Interne Richtlinien für die Langlebigkeit von Standardprodukten

Unsere Richtlinien sehen vor, dass Standardprodukte von TI nicht der Obsoleszenz unterliegen, wenn eine der folgenden drei Bedingungen gegeben ist:

  • Das Produkt hat in den letzten fünf Jahren irgendeinen Umsatz erzielt (sieben Jahre für Automobilprodukte oder Produkte mit hoher Zuverlässigkeit).
  • Das Produkt kann hergestellt werden und ist seit weniger als 10 Jahren in Produktion.
  • Für das Produkt besteht derzeit auch wenn noch so geringe Kundennachfrage.

Diese Bedingungen sorgen für Klarheit in unserer Anstrengung, TI-Standardprodukte nicht aus reinen Zweckerwägungen als veraltet aus dem Lieferprogramm zu nehmen.

Um unseren Kunden eine Entscheidungshilfe bei der Produktauswahl zu geben, kennzeichnen wir den Status jedes Produkts als Vorschau, aktiv, nicht empfohlen für neue Designs (NRND), letzter Kauf oder veraltet. Um unser Engagement für die Produktlebensdauer zu unterstreichen, stufen wir ein Produkt nur in seltenen Fällen als NRND ein. Dies geschieht nur, wenn es ein potenzielles Problem besteht, das die Produktqualität oder unsere langfristige Lieferfähigkeit des Produkts beeinträchtigen kann.

Weitere Informationen über unsere Richtlinien in Bezug auf Änderungsmanagement, Rücknahme und Einstellung von Produkten sowie unser Business-Continuity-Programm finden Sie in unseren allgemeinen Qualitätsrichtlinien.

Jede Produktseite auf TI.com enthält den Produktstatus neben der TI-Standard-Produktnummer. Eine generische Produktnummer (GPN) stellt den Bereich der bestellbaren Teile unter dieser GPN dar.

 

Produktstatuskategorien

VORSCHAU Dieses Produkt wird nicht produziert, jedoch sind Prototypen oder Versuchsteile käuflich erhältlich. Dieses Produkt kann im Rahmen der technischen Validierung noch Änderungen unterliegen, bevor es für die Produktion freigegeben wird.
AKTIV Dieses Produkt ist auf dem Markt erhältlich und kann erworben werden.  Bei einigen Produkten sind möglicherweise neuere Alternativen verfügbar.
NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN Dieses Produkt ist für bestehende Designs erhältlich. Bei neuen Designs empfehlen wir jedoch, eine Alternative in Betracht zu ziehen.
LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT Dieses Produkt wird demnächst eingestellt. Für neue Designs sollte ein alternatives Produkt in Erwägung gezogen werden.
ABGEKÜNDIGT Dieses Produkt wird nicht mehr produziert. Für neue Designs sollte ein alternatives Produkt in Erwägung gezogen werden.

Auf TI.com finden Sie eine breite Palette von Designunterstützung, einschließlich Tools für parametrische Produktsuche und  Querverweis-Suche . Sie können auch die TI-E2ETM-Supportforen besuchen. Suchen Sie spezielle Produkte für den Automobilbereich oder hochzuverlässige Produkte? Dann können Sie diese in unseren parametrischen Suchwerkzeugen anzeigen, indem Sie einen entsprechenden Filter auf die Rating-Parameter setzen und das Suffix -Q1 (Automobil), -EP (Enhanced Product) oder -HT (Hochtemperatur) an die Teilenummer auf TI.com anfügen.