ZHCAAS1M April 2019 – February 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2745R10-Q1 , CC2755R10
本应用手册旨在为系统设计人员提供指导,其中概述了将包含 TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU 的终端产品推向市场所需的鉴定和目录设定流程。本文档中的内容应视为负责制定标准化要求的实际标准机构(例如,Bluetooth SIG、FCC 等)的参考资料。
SimpleLink™ and SmartRF™are TMs ofTI corporate name.
Bluetooth®is a reg TM ofBluetooth SIG, Inc.
Other TMs
所有低功耗蓝牙产品都必须通过 Bluetooth SIG 资格认证和声明流程,以证明和声明它们满足蓝牙许可协议和规范的要求。
本文档介绍了包含 TI 低功耗蓝牙无线 MCU 的终端产品的发布流程的基础知识。
除了蓝牙资格认证流程外,所有产品还必须符合适用于其运营地区的监管合规标准,例如 FCC 和 CE/RED。本文档简要介绍了适用于低功耗蓝牙产品的一些较常见的合规性标准。
了解无线 MCU 和最终产品之间的区别很重要,尤其是将无线 MCU 与 PCB、匹配网络、天线等外部电路结合在一起构成的最终产品。除非另有说明,否则本指南中引用的监管和标准机构适用于终端产品。
为了将蓝牙最终产品推向市场,需要对解决方案进行资格认证。德州仪器 (TI) 为所有低功耗蓝牙无线 MCU 和相关的低功耗蓝牙软件栈提供合格设计清单 (QDL) [2] 和相应的合格设计标识 (QDID) 或设计编号 (DN)。因此,系统集成商不需要进行额外的低功耗蓝牙软件栈测试。
除了 BLE-Stack 合规性之外,还必须执行 RF-PHY 测试,以确保无线电和天线接口的物理性能满足最低蓝牙 RF-PHY 性能要求。这与整个硬件(终端产品)设计直接相关。德州仪器 (TI) 通常会在特定的开发套件上执行“内核完整配置”认证(以前称为“最终产品清单”或 “EPL”),以及 RF-PHY 认证。这些开发套件会实现 TI 的参考设计,并提供相关的 DN/QDID。如果 RF-PHY 设计足够接近并遵循相关 TI 参考设计的设计指南,则可参考 TI RF-PHY 进行终端产品资格认证。蓝牙资格认证顾问 [7] (BQC) 可能会评估该产品是否需要进一步进行 RF-PHY 测试。终端产品设计人员负责遵守蓝牙SIG 要求。
RF-PHY 测试必须由蓝牙认证测试机构 (BQTF) 完成,例如 7Layers [3]、Dekra [4]、TUV Rheinland [5] 和 Wipro [6]。通常,测试机构也有 BQC,可用于在整个资格认证过程中进一步指导。
本文档中的指南遵循 Bluetooth SIG 网站上的 Bluetooth Qualification and Declaration Processes [9],可用于完成资格认证和声明流程。
系统随后会提供两个选项。Use this design without modifications 或 Modify or add to this Design。如要用户想认证额外的 GATT 配置文件,请选择第二个选项;否则,建议选择第一个选项。
通常情况下,您不需要修改设计所支持的核心层。进行此类修改会引发测试需求,而这些测试无法通过 TI 公开提供的软件完成。
系统集成商通常需要调整设计支持的 GATT 配置文件和服务列表,以下步骤对此进行了介绍:
Consistency Check 会检查所选功能是否与其他已选择的功能存在不一致,或者缺少必要功能。如果设计引用的 TCRL 与 TI 获得 DN 时的 TCRL 不同,则核心层(如 GATT、LL 等)中可能会报告一些不一致之处。此类不一致是预期的,可以使用测试覆盖豁免 (TCW) [28]必须申请 ES-25636,以放弃不一致,并继续产品认证过程。
同样,建议保持 Core Specifications 的 ICS 选择不变,只有新增的 GATT 配置文件和服务所添加的 ICS 选择必须进行审查,并在必要时进行修改。
必须向 Bluetooth SIG 支付产品资格认证费 – 请参阅 https://www.bluetooth.com/fee-schedule/。
本页显示贵公司可用的预付产品认证费,选择一项,然后点击 Save and go to Submission。
请仔细检查所有信息。查看提交要求并确定信息完整且准确后,可以在状态字段中使用警告符号完成提交。
然后提交就完成了!
Bluetooth SIG 将审查提交的物料。