JAJSOE7E June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-EP
PRODUCTION DATA
フォアグラウンド キャリブレーション モードとバックグラウンド キャリブレーション モードは本質的に ADC コアのオフセットを較正しますが、入力バッファはキャリブレーション ループの外側に位置します。したがって、それらのオフセットは標準キャリブレーション プロセスでは較正されません。デュアル チャネル モードとシングル チャネル モードのどちらでも、較正されていない入力バッファのオフセットは、中間コード出力 (DC オフセット) を入力せずにシフトします。さらに、シングル チャネル モードでは、キャリブレーションされていない入力バッファ オフセットが原因で、fS / 2 で固定スプリアスが発生する可能性があります。入力バッファ オフセットを補正するために、別途キャリブレーションが実行されます。
オフセットを適切にキャリブレーションするためには、DC や DC 付近の信号、または DC や DC 付近で降下するエイリアス信号が存在しないことを確認する必要があります。そのため、システムが通常動作時にこの条件を指定するか、またはシステムがキャリブレーション時に入力信号をミュートする機能を備えている必要があります。フォアグラウンド オフセット キャリブレーションは CAL_OS によってイネーブルされ、フォアグラウンド キャリブレーション手順の一環として 1 回だけキャリブレーションを行います。バックグラウンド オフセット キャリブレーションは CAL_BGOS によって有効化され、動作条件の変化に対応するため、バックグラウンド キャリブレーション ルーチンの一部としてオフセットを補正し続けます。CAL_BGOS を設定する場合、システムは、通常動作時に DC や DC 付近の信号、または DC や DC 付近のエイリアス信号、または DC や DC 付近で降下するエイリアス信号が存在しないことを確認する必要があります。バックグラウンド オフセット キャリブレーションを使用すると、帯域幅の差によって A/D 変換が中断されます。オフセット キャリブレーション エンジンは多くの平均化を必要とするため、キャリブレーション時間は比較的長くなります。オフセット キャリブレーションの望ましい方法は、不安なグリッチのタイミングを制御できるように、フォアグラウンド キャリブレーションを 1 回の動作として使用することです。CAL_EN を設定する前に、CAL_OS を 1 に設定することで、1 回のフォアグラウンド キャリブレーションを実行できます。しかし、動作条件が変化した場合の変動に基づきこれが補正されることはありません。
オフセット キャリブレーション補正では、入力オフセット電圧調整レジスタ (表 6-62 を参照) を使用してオフセットを補正するため、オフセット キャリブレーションの使用時にユーザーが書き込むことはできません。ユーザーは、OADJ_x_VINy レジスタを読み出すことで、キャリブレーション完了後に較正された値を読み取ることができます。ここで、x は AD Cコア、y は入力 (INA± または INB±) です。フォアグラウンド オフセット キャリブレーション (CAL_OS = 1) を使用している場合にのみ、FG_DONE を 1 として読み取って、バックグラウンド オフセット キャリブレーション (CAL_BGOS = 1) を使用しても値は読み取られません。