JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
このデバイスは、SPI 動作で長いビット パターンを入力することでもリセットされます。この入力パターンは、通常のコマンド形式の一部ではありません。ビット シーケンス全体にわたって CS を Low のままにする必要があります。ADC をリセットできる入力パターンには、パターン 1 とパターン 2 の 2 つがあります。パターン 1 は、1023 個以上の連続した 1 と、それに続く 1 つの 0 で構成されます。デバイスは、最後の 0 がシフトインされると、SCLK の立ち下がりエッジでリセットされます。このパターンは、3 線式または 4 線式の SPI モードで使用されます。パターン 1 のリセット例を、図 7-29 に示します。
リセット パターン 2 は、4 線式 SPI モードでのみ使用されます。リセットのため、1024 個以上の連続した 1 を入力し (最後に 0 がない)、その後で CS を High にすると、リセットが発生します。デバイスがデイジー チェーン モードで接続されている場合は、パターン 2 を使用します。パターン 2 のリセット例を、図 7-30 に示します。