以下の段落では、各種機能の LVCMOS インターフェイスを配線する際に遵守する必要のある配線ガイドラインについて詳しく説明します。
- 配線間隔:
- 配線の幅が W に等しい場合、2 本の配線の間隔は 2W 以上とする必要があります。これにより、異なる配線間のスイッチング信号によるクロストークが最小化されます。このルールは、PCB 上のあらゆる場所で実現できるとは限りません (デバイス パッケージから信号を引き出す場合など) が、可能な限りこのルールに従うことを推奨します。このガイドラインに違反する場合、互いに並走するパターンの長さを最小にします (図 8-1 を参照)。
- 長さのマッチング (特に記述のない限り):
- 10MHz 未満の周波数のバスまたは配線の場合、配線長マッチング (最長の配線と最短の配線の長さの差の最大値) は 25mm 未満にする必要があります。
- 10MHz を超える周波数のバスまたは配線の場合、配線長マッチング (最長の配線と最短の配線の長さの差の最大値) は 2.5mm 未満にする必要があります。
- 特性インピーダンス
- 特に記述のない限り、シングルエンド インターフェイスの特性インピーダンスは 35Ω~65Ω の間にすることを推奨します。
- 複数のペリフェラルのサポート
- スター型トポロジで複数のペリフェラルをサポートする必要があるインターフェイスでは、各分岐の長さを合わせる必要があります。PCB 設計を完了する前に、実際の PCB 抽出を含めたシミュレーションに基づいてシグナル インテグリティを検証することを強く推奨します。