このデバイスには、複数のシステム クロック出力があります。これらの出力クロックの概要は、以下のとおりです。
- MCU_SYSCLKOUT0
- MCU_PLL0_HSDIV0_CLKOUT (MCU_SYSCLKOUT0) が 4 分周され、MCU_SYSCLKOUT0 としてデバイスから出力されます。このクロック出力は、テストとデバッグのみを目的としています。
- MCU_OBSCLK0
- 監視クロック出力は、テストとデバッグのみを目的としています。
- WKUP_CLKOUT0
- SYSCLKOUT0
- MAIN_PLL0_HSDIV0_CLKOUT (SYSCLKOUT0) は 4 分周され、SYSCLKOUT0 としてデバイスから出力されます。このクロック出力は、テストとデバッグのみを目的としています。
- CLKOUT0
- CLKOUT0 は、5 分周または 10 分周されたイーサネット サブシステム クロック (MAIN_PLL2_HSDIV1_CLKOUT) です。このクロック出力は、外部 PHY へのオプションのソースとして供給されます。RMII クロック ソース (50MHz) として動作するよう構成する場合、デバイスが適切に動作するように信号をそれぞれの RMII[x]_REF_CLK ピンに配線する必要があります。
- OBSCLK[1:0]
- 監視クロック出力は、テストとデバッグのみを目的としています。
- AUDIO_EXT_REFCLK[1:0]
- 出力として動作するよう構成されている場合、6 つの McASP 高周波オーディオ基準クロック、MAIN_PLL1_HSDIV6_CLKOUT、または MAIN_PLL2_HSDIV8_CLKOUT のいずれかに供給可能です。