本デバイスを駆動するには、各種の外部クロック入力 / 出力が必要です。これらの入力クロック信号の概要は、以下のとおりです。
- 高周波数発振器入力
- OSC1_XO/OSC1_XI — 外部メイン水晶振動子インターフェイス ピン。基準クロックを供給する内部発振器に接続されています。MCU ドメインおよびメイン ドメイン内の PLL に基準クロックを供給します。この高周波数発振器は、オーディオクロック周波数を MCASP に供給するために使用されます。
- WKUP_OSC0_XO/WKUP_OSC0_XI — 外部メイン水晶振動子インターフェイス ピン。基準クロックを供給する内部発振器に接続されています。WKUP およびメイン ドメイン内の PLL に基準クロックを供給します。
- 低周波数発振器入力
- WKUP_LF_CLKIN - 低周波数の 32k デジタル クロック入力で、外部 PMIC または他のクロックソースからクロックを供給することもできます。この SoC は、LFOSC 水晶振動子入力をサポートしていません。
- 汎用クロック入力
- MCU_EXT_REFCLK0 — オプションの外部システム クロック入力 (MCU ドメイン)。
- EXT_REFCLK1 — オプションの外部システム クロック入力 (メイン ドメイン)。
- ペリフェラル クロック — ペリフェラル固有のクロックについては、「信号の説明」を参照してください。
入力クロック インターフェイスの詳細については、デバイス テクニカル リファレンス マニュアルの「デバイス構成」の章にある「クロック処理」のセクションを参照してください 。