9.2 ダイナミック・インピーダンス
ダイナミック・インピーダンスは次のように定義されます。
。2つの外部抵抗を使用する場合(Figure 18を参照)、回路の総ダイナミック・インピーダンスは
で求められ、
とほぼ等しくなります。
ATL431LIのVKAはダイナミック・インピーダンスの影響を受けることがあります。VKAに対するATL431LIのテスト電流Itestは電気的特性 で規定されています。Itestの偏差は、出力VKAの偏差の原因となる可能性があります。Figure 20にダイナミック・インピーダンスがVKAに与える影響を示します。