JAJSCF8D August 2016 – July 2019 CC2650MODA
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
製品開発サイクルの段階を示すために、TIではすべての型番や日付コードに接頭辞を割り当てます。各デバイスには、接頭辞/識別子としてX、P、空白(接頭辞なし)の3つのいずれかが割り当てられています (例: CC2650MODAは量産中です。このため、接頭辞/識別子は割り当てられていません)。
デバイス開発の段階は次のとおりです。
量産デバイスの特性は完全に明確化されており、デバイスの品質と信頼性が十分に示されています。TIの標準保証が適用されます。
プロトタイプ・デバイス(XまたはP)の方が標準的な量産デバイスに比べて故障率が大きいと予測されます。これらのデバイスは予測される最終使用時の故障率が未定義であるため、テキサス・インスツルメンツではそれらのデバイスを量産システムで使用しないよう推奨しています。認定された量産デバイスのみを使用する必要があります。
TIデバイスの項目表記には、デバイス・ファミリ名の接尾辞も含まれます。この接尾辞はパッケージ・タイプを示します(例: MOH)。
MOHパッケージ・タイプのCC2650MODAデバイスの注文可能な部品番号については、このデータシートの末尾にあるパッケージ注文情報や、TIのWebサイト(www.ti.com)を参照するか、TIの販売担当者にお問い合わせください。