このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
デュアル バンド ワイヤレス MCU CC3235x デバイスには、CC3235S と CC3235SF の 2 つのバリアントがあります。
Wi-Fi CERTIFIED™ のワイヤレス マイクロコントローラ (MCU) により、IoT 設計を簡素化できます。SimpleLink ™Wi-Fi® CC3235x デバイス ファミリは、次の 2 つのプロセッサを 1 つのチップに搭載したデュアル バンド システム オン チップ (SoC) ソリューションです。
これらのデバイスは、インターネットへの機器の接続をさらに簡単にする新しい機能を備えています。主要な新機能は次のとおりです。
CC3235x デバイス ファミリは SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。SimpleLink MCU プラットフォームは、豊富なツールセットとリファレンス デザインを備えた、シングルコア ソフトウェア開発キット (SDK) に基づく共通の使いやすい開発環境です。E2E™ コミュニティは、Wi-Fi®、Bluetooth®® Low Energy、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートしています。詳細については、www.tij.co.jp/simplelink または www.tij.co.jp/simplelinkwifi をご覧ください。