デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
CD74AC251 8 入力マルチプレクサは、Harris アドバンスト CMOS ロジック テクノロジを採用しています。このマルチプレクサには、真 (Y) 出力と補数 (Y) 出力の両方に加えて、出力イネーブル (OE) 入力があります。このデバイスをイネーブルにするには、OE を Low ロジック レベルにする必要があります。OE 入力が High のとき、両方の出力がハイ インピーダンス状態になります。イネーブルのとき、データ選択入力のアドレス情報によって、どのデータ入力を Y 出力および Y 出力に転送するかが決定されます。