JAJSJI3D September 2007 – November 2021 DAC5662A
PRODUCTION DATA
デュアル・バス・モードでは、MODE ピンは DVDD に接続します。DAC5662A 内の 2 つのコンバータ・チャネルは、2 つの独立した 12 ビット・パラレル・データ・ポートで構成されています。各 DAC チャネルは、個別の書き込み (WRTA、WRTB) ラインとクロック (CLKA、CLKB) ラインによって制御されます。WRT ラインはチャネル入力ラッチを制御し、CLK ラインは DAC ラッチを制御します。WRT ラインの立ち上がりエッジで、まず入力ラッチにデータが読み込まれます。
本質的に同じ周期 (しかし位相が異なる場合があります) を持つ 2 つのクロック・ドメインが DAC562A に入力されるため、内部でデータを転送するには、書き込みおよびクロック入力の適切なシーケンスが必要です。これは、クロックの立ち上がりエッジと書き込み入力の立ち上がりエッジの間の最小時間の要件によって定義されます。これは本質的に、CLK の立ち上がりエッジが、WRT 信号の立ち上がりエッジ以前に発生する必要があることを意味します。書き込みの立ち上がりエッジの後にクロックの立ち上がりエッジが発生する場合、遅延を 2ns 以内に維持する必要があります。クロック入力と書き込み入力を外部から接続する場合、これらの条件を満たすように注意します。すべての仕様は、WRT ラインと CLK ラインを互いに接続した状態で測定されていることに注意します。