JAJSUV5 June 2024 DLPA3085
ADVANCE INFORMATION
パワー FET では、通常は FET をオンまたはオフにするために必要な合計ゲート電荷量がパラメータとして指定されます。合計ゲート電荷量に基づいて照明用降圧コンバータ FET を選択するには、主にゲート - ソース間の立ち上がり時間と立ち下がり時間を基準にします。正常に動作させるには、ゲート - ソース間の立ち上がり時間および立ち下がり時間を最大 20ns~30ns のオーダーにします。標準的なハイサイド ドライバ プルアップ抵抗が約 5Ω であると仮定すると、等価最大ゲート容量として 4nF~6nF が適切です。ゲート - ソース間の振幅は約 5V なので、ターンオン / オフ ゲート電荷の合計は、最大 20nC~30nC を推奨します。
DPLA3085 には、オーバーラップのないタイミング機能が組み込まれており、照明用降圧コンバータのハイサイド FET とローサイド FET が同時にオンになるのを防止します。オーバーラップなしの標準タイミングは約 35ns です。ほとんどのアプリケーションでは、これにより十分なマージンが得られます。このオーバーラップのないタイミングに加えて、DLPA3085 は、外付け FET のゲート - ソース間電圧を測定して、FET が実際にオンかオフかを判定します。この測定は、DLPA3085 のピンで行われます。ローサイド FET については、この測定は、ILLUM_LSIDE_DRIVE と ILLUM_A_GND の間で行います。同様に、ハイサイド FET については、ゲート - ソース間電圧は、ILLUM_HSIDE_DRIVE と ILLUM_A_SW の間で測定します。これらの測定ノードの位置は、DLPA3085 と降圧コンバータの外付けパワー FET の間に追加のドライバや回路を常に挿入しないことを前提にしています。回路 (遅延) を挿入すると、FET のオン / オフ検出に誤りが発生し、貫通電流が発生する可能性があります。このような貫通電流は効率に悪影響を及ぼしますが、より深刻な場合はパワー FET の損傷を招く可能性があります。
LED 選択スイッチについては、ゲートの電荷やタイミングに特定の選択基準は存在しません。これは、LED 選択信号のタイミングがナノ秒範囲ではなくマイクロ秒の範囲であるためです。