JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
DLPA3085 照明ドライバの LED 出力は、開路での使用から保護されています。LED が接続されていない状態で、 LED 電流を特定のレベルに設定するようにDLPA3085 が指示された場合、LED 電圧 (ILLUM_A_FB) は急速に上昇し、VIN に電圧がレールされる可能性があります。しかし、VLED があらかじめ定義されたレベルを超えると、OVP 保護回路がトリガされます。その結果、DLPA3085 はオフになり、過電圧の発生を防止します。
電源電圧 (VINA) が過度に低くなり、指定された VLED レベルで DLPA3085 が適切に動作できない場合には、同じ保護回路がトリガされます 。この保護回路は、LED 電圧および VINA 電源電圧を検出するコンパレータの周囲に構築されています。分圧された VINA はコンパレータのマイナス入力に接続され、分圧された VLED はプラス入力に接続されます。プラス入力がマイナス入力よりも高くなり、OVP フォルトが設定されたときに、トリガが発生します。コンパレータを正常に動作させるには、分圧されたVINA を 1V~4V の範囲に設定する必要があります。
一般に、OVP フォルトは以下の場合に発生します。
VLED/VLED_RATIO ≥ VINA/VINA_RATIO | ||
すなわち、以下の場合です。 | ||
VLED ≥ VINA × VLED_RATIO/VINA_RATIO。 |