JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
LED を流れる電流は、それぞれ対応する SWx_IDAC (x) レジスタ (0x03h~0x08h) に保存されたデジタル値によって決まります。これらのレジスタは、センス抵抗 RLIM で測定される LED 電流を決定します。RLIM 両端の電圧を SWx_IDAC (x) レジスタ (0x03h~0x08h) の電流設定と比較して、 ループによって電流を設定値にレギュレートします。
図 6-3 照明制御ループのプログラマブル ゲイン ブロック電流が LED に流れると、LED に順方向電圧が発生します。また、LED は、VLED の負荷回路の一部となる (低い) 差動抵抗を示します。この抵抗とともに、FET スイッチの配線抵抗 (RWIRE) および RON 抵抗が、ILED 制御のループ ゲインの要因である RLIM との組み合わせで分圧器を形成します 。通常の条件下では、このループは、安定化された最大 16A の LED 電流を発生することができます。
この分圧器は制御ループの一部であるため、システムを設計する際には注意が必要です。
たとえば、2 つの LED が直列に接続されている場合、または比較的高い配線抵抗がループ内に存在する場合、rLED + RWIRE+ RON の直列抵抗の増加による余分な減衰により、ループ ゲインが低下します。その結果、ループ応答時間が短くなります。ループ ゲインは、優れた性能が得られるデフォルト値に設定されているので、それ以上の調整は不要です。
すでに説明したように、配線抵抗は制御ループの性能にも影響を及ぼします。ループ内で不必要に長い配線長を避けることを推奨します。効率上の理由から、配線抵抗をできるだけ低く抑えることは良いことです。配線抵抗が依然としてループの応答時間に影響を与える場合は、ゲイン ブロックの適切な設定を選択できます。コネクタの抵抗と PCB のパターンについても同様です。ミリオーム (mΩ) 単位の抵抗でも影響があることに注意してください。これらの注意事項は、ILED 電流ループを適切に機能させるのに役立ちます 。