JAJSUV5 June 2024 DLPA3085
ADVANCE INFORMATION
DMD、DLPC84xx コントローラ、DLPA3085 PMIC/LED ドライバで構成された DLP チップ セットを使用すると、ポータブル性能が非常に高いプロジェクタを作成できます。DLPC84xx はデジタル画像処理を行い、DLPA3085 はプロジェクタが必要とするアナログ機能を備え、DMD は投影画像を生成するためのディスプレイ デバイスです。チップセットに搭載されている 3 つの DLP チップに加えて、他のチップが必要になることがあります。DLPC84xx を制御するソフトウェアとファームウェアを格納するために、少なくともフラッシュ部品が必要です。DMD に照射される照明光は、通常、赤、緑、青の LED から得られます。これらは多くの場合、3 つの個別のパッケージに収容されていますが、プロジェクタ全体のサイズを縮小するために、同じパッケージに複数の色の LED ダイを収容することがあります。大きいLED 電流をサポートできるように、DLPA3085 の外部にパワー FET が必要です。 DLPC84xx をフロント エンド チップに接続して画像を受信するためには、通常はパラレル インターフェイスを使用します。パラレル インターフェイスを使用する際に、DLPC84xx にコマンドを入力するためには、I2C をフロントエンドチップに接続する必要があります。
DLPA3085 は、プロジェクタ システムの電源として機能する 3 つの降圧スイッチング レギュレータを内蔵しています。レギュレータのうち 2 つは、DLP チップセットへの電力供給用に 0.8V と 1.8V に固定されています。残りの 1 個の降圧レギュレータは汎用用途に使用可能であり、その電圧はプログラマブルです。このレギュレータを使用して、可変速ファンを駆動したり、フロントエンド チップなど他のプロジェクタチップに電力を供給したりできます。DLPA3085 の入力で必要な電源は、外部 DC 電源からの SYSPWR のみです。PROJ_ON と呼ばれる 1 つの信号を使用して、プロジェクタ全体のオン / オフを切り替えることができます。PROJ_ON が High のとき、プロジェクタの電源がオンになり、画像の表示が開始されます。PROJ_ON を Low に設定すると、プロジェクタはオフになり、SYSPWR にわずか数マイクロアンペアの電流が流れます。