JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
ドレイン - ソース間オン抵抗 RDS(ON) を基準とした FET の選択には、2 つの側面があります。まず、照明用降圧コンバータのハイサイド FET では、RDS(ON) が過電流検出に寄与しています。第 2 に、他の 4 つの FET では、消費電力に応じて FET の RDS(ON) が選択されます。
過電流状態を検出するため、DLPA3085 はハイサイド FET がオンになったときのドレイン - ソース間電圧降下を測定します。スレッショルド VDC-Th = 185mV (標準値) に達すると、過電流検出回路がトリガされて、ハイサイド FET がオフになります。したがって、この過電流検出がトリガされる実際の電流 IOC は次の式で与えられます。

たとえば、CSD17510Q5A NexFET は、125°C での RDS(ON) が 7mΩ です。この FET を使用すると、過電流レベルは 26A になります。16A アプリケーションであれば、この FET が適しています。
ローサイド FET および 3 つの LED 選択 FET の場合、RDS(ON) の 選択は、主に導通損失による消費電力によって決まります。これらのFET で消費される電力は、次の式で求められます。

IDS は、それぞれの FET を流れる電流です。R DS(ON) が小さいほど、消費電力も低くなります。たとえば、CSD17501Q5A は RDS(ON) = 3mΩ です。ドレイン - ソース間電流が 16A、デューティ サイクルが 25% の場合 (FET を LED 選択スイッチとして使用していると仮定)、この FET の消費電力は約 0.2W です。