JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
外部 RGB スイッチと LED を接続する配線には、大きいスイッチング電流が流れるので特に注意が必要です。LED と RGB スイッチの間の配線には、次の 2 つの観点が適用されます。
図 9-3 に、寄生直列インピーダンスの位置を示します。
図 9-3 LED と直列に存在する寄生インダクタンス (LSeries) および抵抗 (Rseries)LED と RGB スイッチを接続する電線には、最大 16A の電流が流れます。ある程度顕著な熱放散が発生する可能性があります。16A の平均 LED 電流に対して、直列抵抗が 10mΩ 増えるごとに、寄生消費電力が 2.5W 増えることになります。これにより PCB で熱が発生する可能性がありますが、より重要なことは、システム全体の効率が低下することです。
さらに、配線の抵抗が LED 電流の制御ダイナミクスに影響を与える可能性があります。配線抵抗は LED 電流制御ループの一部であることに注意する必要があります。LED 電流は、VLED によって制御されます。VLED がわずかに変化すると (ΔVLED)、結果として生じる LED 電流の変動 (ΔILED) は、そのパスの合計差動抵抗によって次のように求められます。

この式で、Lseries は無視できます。これは、現実的な値は、通常、十分に小さくて、ダイナミクスに顕著な影響を与えないからです。
差動抵抗を構成する要素は、すべて 12.5mΩ から数百 mΩ の範囲です。特に注意しなければ、直列抵抗は容易に 100mΩ になってしまいます。この直列抵抗は、十分に小さい値、すなわち 10mΩ 以下に維持することを推奨します。
LED 電流のスイッチング特性を考慮する場合、直列インダクタンスは重要な役割を果たします。R、G、B 各 LED の点灯サイクル中に、これらの分岐に流れる電流が短時間でオン / オフになります。特にオフになるのは高速です。16A の電流は、わずか 50ns で 0A になります。これは、 5nH の寄生インダクタンスがあれば、約1V の電圧スパイクが生じることを意味します。LED 配線は、次のようにして、直列インダクタンスを最小限にする必要があります。
インダクタンスを十分に低くできない場合は、ツェナーダイオードを使用して RGB スイッチのドレイン電圧をクランプし、絶対最大定格を超えないようにします。クランプ電圧は、想定される最大 VLED と絶対最大定格の間で選択します 。記載されている最小および最大電圧に対して、クランプ電圧には十分なマージンを確保します。