JAJSKG5B February 2020 – August 2021 DRV8220
PRODUCTION DATA
MODE ピンがフローティング (Hi-Z) の場合、はハーフブリッジ制御モードを選択します。このモードでは、各ハーフブリッジを直接制御して、ハイサイド低速減衰 (ブレーキ) のサポート、2 つの独立した負荷の駆動、または複数の出力の並列化により単一負荷に対する大電流能力を実現できます。独立ハーフブリッジ・モードの真理値表を、表 8-6 に示します。このモードには自動スリープ状態がないため、nSLEEP ピンを使用してデバイスのスリープ・モードとアクティブ・モードを切り替える必要があります。詳細については、Topic Link Label8.4.2 を参照してください。
nSLEEP | IN1 | IN2 | OUT1 | OUT2 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
0 | X | X | Hi-Z | Hi-Z | 低消費電力スリープ・モード |
1 | 0 | X | L | X | OUT1 ローサイド・オン |
1 | 1 | X | H | X | OUT1 ハイサイド・オン |
1 | X | 0 | X | L | OUT2 ローサイド・オン |
1 | X | 1 | X | H | OUT2 ハイサイド・オン |