JAJSML1C November 2021 – August 2022 DRV8245-Q1
PRODMIX
この状態は、nSLEEP ピンが LOW にアサートされている時間 が tSLEEP を超えたとき、または VDD ピンの電圧が VDDPOR_FALL 未満であるときに発生します。
これは、デバイスのディープ・スリープ低消費電力 (ISLEEP) 状態であり、ウェークアップ・コマンドを除いてすべての機能が実行されません。ドライバは、ハイ・インピーダンスになります。内部電源レール (5V、その他) はオフになります。この状態のとき、nFAULT ピンはアサート解除されます。tSLEEP (HW バリアントの場合) または tSLEEP_SPI (SPI (S) バリアントの場合) よりも長い時間 nSLEEP ピンがアサートされている場合、デバイスは、スタンバイ状態またはアクティブ状態からこの状態に移行します。