JAJSKW8A April 2020 – June 2021
PRODUCTION DATA
モータ巻線に流れる電流は、調整可能なオフ時間 PWM 電流レギュレーション回路によって制御されます。H ブリッジをイネーブルすると、現在の DC 電圧、巻線のインダクタンス、逆起電力の大きさに応じた速度で、巻線を流れる電流が増加します。電流が電流レギュレーション・スレッショルドに達すると、ブリッジは TOFF ピンの設定で決まる時間の間ディケイ・モードに移行して電流を低減します。オフ時間が経過すると、ブリッジは再イネーブルされ、次の PWM サイクルを開始します。内部電流ミラー・アーキテクチャで電流を測定するため、外付けセンス抵抗は不要です。
VREF ピンの電圧が 3.3V を超えない場合、ITRIP 電流 (ITRIP) は、ITRIP (A) = VREFx (V) / 0.66 (V/A) として計算できます。
VREF 電圧が 3.3V を超えると、ITRIP 電流は VREF 電圧に対して線形で増加しなくなります。VREF を DVDD または外部 5V に接続すると、デバイスは最大 6.4A のピーク電流を供給できます。ただし、デバイスの放熱性能は慎重に考慮する必要があります。 5A を超えるピーク電流を駆動するには、ヒートシンクが必要になる場合があります。
| TOFF | オフ時間 tOFF |
|---|---|
| 0 | 7µs |
| 1 | 16µs |
| ハイ・インピーダンス | 24µs |
| 330kΩ を GND との間に接続 | 32µs |