JAJSD42B February 2017 – December 2017 DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R
PRODUCTION DATA.
DRV832xゲート・ドライバは、ハイサイドとローサイド両方のドライバに対して、調整可能な相補型のプッシュプル・トポロジが使用されています。このトポロジにより、外部MOSFETゲートのプルアップとプルダウンが両方とも強化できます。
また、ゲート・ドライバでは、スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャの使用によって、外部パワーMOSFETのより詳細な制御や、MOSFETの保護手法の追加、効率性と堅牢性のバランスの最適化が実現できます。このアーキテクチャはIDRIVEおよびTDRIVEと呼ばれる2つのコンポーネント(「IDRIVE:MOSFETスルー・レート制御」セクションと「TDRIVE:MOSFETゲート駆動制御」セクションを参照)によって実装されます。Figure 26は、ゲート・ドライバの概略機能ブロック図です。
IDRIVEゲート駆動電流とTDRIVEゲート駆動時間の最初の設定は、システムで使用する外部パワーMOSFETのパラメータと、目標とする立ち上がりおよび立ち下がり時間に基づき選択する必要があります(「アプリケーションと実装」セクションを参照)。
MOSFETで外部短絡が発生した場合に外部MOSFETゲートを過電圧状態から保護するために、ハイサイド・ゲート・ドライバにはツェナー・クランプ・ダイオードも実装されています。