JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
このモードでは、各ハイサイドおよびローサイド・ゲート・ドライバが、対応する入力ピンにより独立して制御されます。この制御モードを使うと、外部コントローラが DRV835xF の内部デッド・タイム・ハンドシェイクをバイパスでき、またはハイサイドおよびローサイド・ドライバを利用して各ハーフブリッジで別のハイサイドおよびローサイド負荷を駆動できます。このような種類の負荷には、単方向ブラシ付き DC モータ、ソレノイド、ローサイドおよびハイサイド・スイッチなどがあります。このモードでは、システムがハーフブリッジ構成の場合、ハイサイドとローサイドの MOSFET が同時にオンした際に貫通電流が流れます。
INLx | INHx | GLx | GHx |
---|---|---|---|
0 | 0 | L | L |
0 | 1 | L | H |
1 | 0 | H | L |
1 | 1 | H | H |
ハイサイドおよびローサイド VDS 過電流モニタは SHx 検出ラインを共有しているため、ハイサイドとローサイドの両方のゲート・ドライバが独立して動作する場合、両方のモニタを使用することはできません。
この場合は、SHx ピンをハイサイド・ドライバに接続して VDS 過電流監視を無効にしてください (図 8-7 を参照)。
ハーフブリッジを使用してハイサイド・ドライバとローサイド・ドライバのどちらか一方のみを実装している場合は、VDS 過電流監視を使用できます。図 8-8 または図 8-9 に示すように SHx ピンを接続します。使用されていないゲート・ドライバとそれに対応する入力は未接続のままで構いません。