JAJSHE6A October 2018 – MAY 2019 DRV8876
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
電源投入時に PMODE ピンが Hi-Z の場合、デバイスは独立ハーフブリッジ制御モードにラッチされます。このモードでは、各ハーフブリッジを直接制御して、ハイサイド低速減衰または 2 つの独立した負荷の駆動をサポートできます。Table 5 に、独立ハーフブリッジ・モードの真理値表を示します。
独立ハーフブリッジ制御モードでは、電流センシングおよび帰還は引き続き利用できますが、各ハーフブリッジが独立して動作するため、内部電流レギュレーションはディセーブルされます。また、両方のローサイド MOSFET が同時に電流を流している場合、IPROPI でスケーリングされた出力はその電流の和となります。詳細については、「電流センスおよびレギュレーション」を参照してください。
nSLEEP | INx | OUTx | 説明 |
---|---|---|---|
0 | X | Hi-Z | スリープ、(H ブリッジ Hi-Z) |
1 | 0 | L | OUTx ローサイド・オン |
1 | 1 | H | OUTx ハイサイド・オン |