JAJSHE6A October 2018 – MAY 2019 DRV8876
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
モータ駆動デバイスは、短時間に大きな電流が流れるさまざまな過渡駆動条件になる可能性があります。たとえば、次のとおりです。
このような過渡条件で、熱性能に影響を与えるもうひとつの要素が駆動時間です。過渡条件の場合、熱インピーダンス (ZθJA) は接合部から周囲への熱性能を意味します。Figure 24 およびFigure 25 に、1oz および 2oz 銅レイアウトの熱インピーダンスのシミュレーション結果を示します。これらのグラフでは、実線が 2 層基板、破線が 4 層基板を示しています。これらのグラフは、短い電流パルスで熱性能が高くなることを示しています。短時間の場合、本デバイスのパッケージが熱性能を支配します。より長い駆動パルスの場合、基板レイアウトが熱性能により大きな影響を与えます。どちらのグラフの熱インピーダンス曲線も、駆動パルス期間が長くなるに従って層数と銅面積に応じた差が観測されることを示しています。非常に長いパルスの場合、定常状態の性能になるとみなすことができます。
Figure 24. 1oz 銅レイアウトの HTSSOP パッケージの接合部から周囲への熱インピーダンス
Figure 25. 2oz 銅レイアウトの HTSSOP パッケージの接合部から周囲への熱インピーダンス