JAJS963E August 2002 – March 2024 DS90LT012A , DS90LV012A
PRODUCTION DATA
LVDS 用のケーブルとコネクタを選択する際には、次のことに注意することが重要です。
制御インピーダンス媒体を使用します。使用するケーブルとコネクタの差動インピーダンスは、約 100Ωに調整する必要があります。インピーダンスが大きく不連続になるのを避ける必要があります。
平衡型ケーブル (ツイスト ペアなど) は通常、ノイズ低減と信号品質向上において、不平衡型ケーブル (リボン ケーブル、シンプルな同軸ケーブル) よりも優れています。平衡型ケーブルを使用すると、磁界の打ち消し効果により EMI が低減され、また、電磁放射が同相 (差動モードでない) ノイズとして拾われる傾向にあり、これはレシーバによって除去されます。
ケーブル距離を < 0.5M にすると、ほとんどのケーブルを効果的に使用できます。距離が 0.5M ≤ d ≤ 10M の場合、CAT 3 (カテゴリ 3) のツイスト ペア ケーブルが良好に動作します。さらにこのケーブルは入手しやすく、比較的安価です。