JAJSDY6E September 2017 – April 2024 DS90UB953-Q1
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:6 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み。 |
5 | T_SENSOR_HI | R | 0x0 | このビットがセットされている場合、内部温度センサが SENSE_T_HI 制限値を上回っていることを示します 。このビットは、読み出すとクリアされます。 |
4 | T_SENSOR_ LOW | R | 0x0 | このビットがセットされている場合、内部温度センサが SENSE_T_LO 制限値を下回っていることを示します。このビットは、読み出すとクリアされます。 |
3 | V1_SENSOR_ HI | R | 0x0 | このビットがセットされている場合、 GPIO1 入力が SENSE_V1_HI 制限値を上回っていることを示します。このビットは、読み出すとクリアされます。 |
2 | V1_SENSOR_ LOW | R | 0x0 | このビットがセットされているとき、 GPIO1 入力が SENSO_V1_LO 制限値を下回っていることを示します。このビットは、読み出すとクリアされます。 |
1 | V0_SENSOR_ HI | R | 0x0 | このビットがセットされている場合、 GPIO0 入力が SENSE_V0_HI 制限値を上回っていることを示します。このビットは、読み出すとクリアされます。 |
0 | V0_SENSOR_ LOW | R | 0x0 | このビットがセットされているとき、 GPIO0 入力が SENSO_V0_LO 制限値を下回っていることを示します。このビットは、読み出すとクリアされます。 |