JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UH941AS-Q1 は 2 つのダウンストリーム・ポートを備えているため、2 つのポートを制御および監視できるように一部のレジスタを二重化する必要がありました。これを容易にするため、PORT_SEL レジスタが 2 組のレジスタへのアクセスを制御します。ポート間で共有される (二重化されていない) レジスタは、PORT_SEL レジスタの設定とは無関係に利用できます。
PORT0_SEL または PORT1_SEL ビットをセットすると、選択されたポートのレジスタを読み出すことができます。両方のビットをセットすると、ポート 1 レジスタが読み出されます。ポートへの書き込みは、選択ビットがセットされているポートで行われ、両方の選択ビットがセットされている場合、両方のポートに同時に書き込まれます。
PORT1_I2C_EN ビットをセットすると、セカンダリ I2C スレーブ・アドレスが有効化され、セカンダリ I2C アドレスを使ってセカンダリ・ポートのレジスタにアクセスできます。このビットがセットされている場合、PORT0_SEL および PORT1_SEL ビットは無視されます。
強制シングル FPD-Link III モードでは、PORT1_SEL レジスタ・ビットのセットが禁止されることで、ポート 1 レジスタへのアクセスが無効化されることに注意します。
追加のポート 1 レジスタは、独立 2:2 および / またはスプリッタ・モードでのみ使用できます。これらのモードが有効化されていない場合、これらのレジスタへのすべてのアクセスのアクセス先はポート 0 レジスタになります。