JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-187 に、DS90UH941AS-Q1 のパターン・ジェネレータのメモリマップト・レジスタを示します。表 8-187 にないレジスタ・オフセット・アドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。
レジスタへのアクセスは、パターン・ジェネレータ間接アクセス・レジスタ (PGIA および PGID) を使った間接アクセス機構によって行われます。これらのレジスタはメイン・レジスタ空間のオフセット 0x66 および 0x67 に配置されています。
この間接アドレス機構には、レジスタ・オフセット・アドレスの設定とデータ・レジスタの読み書きが含まれます。
書き込み処理は次のとおりです。
読み出し処理は次のとおりです。
| オフセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
|---|---|---|---|
| 0x0 | PGRS | 表示 | |
| 0x1 | PGGS | 表示 | |
| 0x2 | PGBS | 表示 | |
| 0x3 | PGCDC1 | 表示 | |
| 0x4 | PGTFS1 | 表示 | |
| 0x5 | PGTFS2 | 表示 | |
| 0x6 | PCTFS3 | 表示 | |
| 0x7 | PGAFS1 | 表示 | |
| 0x8 | PGAFS2 | 表示 | |
| 0x9 | PGAFS3 | 表示 | |
| 0xA | PGHSW | 表示 | |
| 0xB | PGVSW | 表示 | |
| 0xC | PGHBP | 表示 | |
| 0xD | PGVBP | 表示 | |
| 0xE | PBSC | 表示 | |
| 0xF | PGFT | 表示 | |
| 0x10 | PGTSC | 表示 | |
| 0x11 | PGTSO1 | 表示 | |
| 0x12 | PGTSO2 | 表示 | |
| 0x13 | PGTSO3 | 表示 | |
| 0x14 | PGTSO4 | 表示 | |
| 0x15 | PGTSO5 | 表示 | |
| 0x16 | PGTSO6 | 表示 | |
| 0x17 | PGTSO7 | 表示 | |
| 0x18 | PGTSO8 | 表示 | |
| 0x19 | PGBE | 表示 | |
| 1x0A | PGCDC2 | 表示 |
表 8-188 に、このセクションでアクセス・タイプに使用しているコードを示します。
| アクセス・タイプ | コード | 説明 |
|---|---|---|
| R | R | 読み出し専用アクセス |
| R/W | R/W | 読み出し / 書き込みアクセス |
| R/W/RC | R/W/RC | 読み出し / 書き込みアクセス / 読み出すことでクリア |
表 8-189 に、PGRS を示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | PATGEN_RSP | R/W | 0h | 赤のサブピクセル:このフィールドは、カスタム色のための 8 ビットの赤のサブピクセルです。 |
表 8-190 に、PGGS を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | PATGEN_GSP | R/W | 0h | 緑のサブピクセル:このフィールドは、カスタム色のための 8 ビットの緑のサブピクセルです。 |
表 8-191 に、PGBS を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | PATGEN_BSP | R/W | 0h | 青のサブピクセル:このフィールドは、カスタム色のための 8 ビットの青のサブピクセルです。 |
表 8-192 に、PGCDC1 を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
| 6-0 | PATGEN_CDIV_N | R/W | 8h | クロック・デバイダ: このフィールドは、内部で生成されるピクセル・クロックのクロック・デバイダを設定します。PGCDC2:PGEN_CDIV_M が 1 である場合、内部ピクセル・クロック周波数の公称値は (200/N) MHz です。PGCDC2:PGEN_CDIV_M が 1 より大きい場合、内部ピクセル・クロック周波数の公称値は (800*M/N) MHz です。 |
表 8-193 に、PGTFS1 を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | PATGEN_THW_7:0 | R/W | 48h | 総水平幅: このフィールドは、フレームの 12 ビット総水平幅 (単位:ピクセル) の下位 8 ビットです。このフィールドは、パターン・ジェネレータが無効化されている場合以外は書き込まないでください。 |
表 8-194 に、PGTFS2 を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | PATGEN_TVW_3:0 | R/W | 5h | 総垂直幅: このフィールドは、フレームの 12 ビット総垂直幅 (単位:ライン) の下位 4 ビットです。このフィールドは、パターン・ジェネレータが無効化されている場合以外は書き込まないでください。 |
| 3-0 | PATGEN_THW_11:8 | R/W | 3h | 総水平幅: このフィールドは、フレームの 12 ビット総水平幅 (単位:ピクセル) の上位 4 ビットです。このフィールドは、パターン・ジェネレータが無効化されている場合以外は書き込まないでください。 |
表 8-195 に、PCTFS3 を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | PATGEN_TVW_11:4 | R/W | 1Eh | 総垂直幅: このフィールドは、フレームの 12 ビット総垂直幅 (単位:ライン) の上位 8 ビットです。このフィールドは、パターン・ジェネレータが無効化されている場合以外は書き込まないでください。 |
表 8-196 に、PGAFS1 を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | PATGEN_AHW_7:0 | R/W | 20h | 有効水平幅: このフィールドは、フレームの 12 ビット有効水平幅 (単位:ピクセル) の下位 8 ビットです。このフィールドは、パターン・ジェネレータが無効化されている場合以外は書き込まないでください。 |
表 8-197 に、PGAFS2 を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | PATGEN_AVW_3:0 | R/W | 0h | 有効垂直幅: このフィールドは、フレームの 12 ビット有効垂直幅 (単位:ライン) の下位 4 ビットです。このフィールドは、パターン・ジェネレータが無効化されている場合以外は書き込まないでください。 |
| 3-0 | PATGEN_AHW_11:8 | R/W | 3h | 有効水平幅: このフィールドは、フレームの 12 ビット有効水平幅 (単位:ピクセル) の上位 4 ビットです。このフィールドは、パターン・ジェネレータが無効化されている場合以外は書き込まないでください。 |
表 8-198 に、PGAFS3 を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | PATGEN_AVW_11:4 | R/W | 1Eh | 有効垂直幅: このフィールドは、フレームの 12 ビット有効垂直幅 (単位:ライン) の上位 8 ビットです。このフィールドは、パターン・ジェネレータが無効化されている場合以外は書き込まないでください。 |
表 8-199 に、PGHSW を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | PATGEN_HSW | R/W | Ah | 水平同期幅: このフィールドは水平同期パルスの幅 (単位:ピクセル) を制御します。有効な値は 1~255 です。このフィールドは、パターン・ジェネレータが無効化されている場合以外は書き込まないでください。 |
表 8-200 に、PGVSW を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | PATGEN_VSW | R/W | 2h | 垂直同期幅: このフィールドは垂直同期パルスの幅 (単位:ライン) を制御します。有効な値は 1~255 です。このフィールドは、パターン・ジェネレータが無効化されている場合以外は書き込まないでください。 |
表 8-201 に、PGHBP を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | PATGEN_HBP | R/W | Ah | 水平バック・ポーチ幅: このフィールドは水平バック・ポーチの幅 (単位:ピクセル) を制御します。有効な値は 1~255 です。このフィールドは、パターン・ジェネレータが無効化されている場合以外は書き込まないでください。 |
表 8-202 に、PGVBP を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | PATGEN_VBP | R/W | 2h | 垂直バック・ポーチ幅: このフィールドは垂直バック・ポーチの幅 (単位:ライン) を制御します。有効な値は 1~255 です。このフィールドは、パターン・ジェネレータが無効化されている場合以外は書き込まないでください。 |
表 8-203 に、PBSC を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
| 3 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
| 2 | PATGEN_HS_DIS | R/W | 0h | 水平同期の無効化: パターン・ジェネレータが内部タイミング・モードにある場合、水平同期信号伝達を無効化します。パターン・ジェネレータが外部タイミング・モードにある場合、このビットは何の影響も及ぼしません。このビットは、パターン・ジェネレータが無効化されている場合以外は書き込まないでください。 |
| 1 | PATGEN_VS_POL | R/W | 1h | 垂直同期の極性: 1 に設定すると、内部タイミング・モードの際にパターン・ジェネレータは垂直同期信号を反転させます。パターン・ジェネレータが外部タイミング・モードにある場合、このビットは何の影響も及ぼしません。このビットは、パターン・ジェネレータが無効化されている場合以外は書き込まないでください。 |
| 0 | PATGEN_HS_POL | R/W | 1h | 水平同期の極性: 1 に設定すると、内部タイミング・モードの際にパターン・ジェネレータは水平同期信号を反転させます。パターン・ジェネレータが外部タイミング・モードにある場合、このビットは何の影響も及ぼしません。このビットは、パターン・ジェネレータが無効化されている場合以外は書き込まないでください。 |
表 8-204 に、PGFT を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | PATGEN_FTIME | R/W | 1Eh | フレーム時間: 自動スクロールが有効化されている場合、このフィールドは、2 フレームずつインクリメントして各パターンを表示するフレーム数を制御します。有効なレジスタ値は 1~255 であり、2~510 のすべての偶数をプログラムできます。 |
表 8-205 に、PGTSC を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
| 4-0 | PATGEN_TSLOT | R/W | Ch | タイム・スロット: このフィールドは、自動スクロールのための有効なタイム・スロットの数を設定します。有効な値は 1~16 です。 |
表 8-206 に、PGTSO1 を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | PATGEN_TS2 | R/W | 2h | タイム・スロット 2 パターン: このフィールドは、タイム・スロット 2 で有効化されるパターンを設定します。有効な値は 0~15 です。 |
| 3-0 | PATGEN_TS1 | R/W | 1h | タイム・スロット 1 パターン: このフィールドは、タイム・スロット 1 で有効化されるパターンを設定します。有効な値は 0~15 です。 |
表 8-207 に、PGTSO2 を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | PATGEN_TS4 | R/W | 4h | タイム・スロット 4 パターン: このフィールドは、タイム・スロット 4 で有効化されるパターンを設定します。有効な値は 0~15 です。 |
| 3-0 | PATGEN_TS3 | R/W | 3h | タイム・スロット 3 パターン: このフィールドは、タイム・スロット 3 で有効化されるパターンを設定します。有効な値は 0~15 です。 |
表 8-208 に、PGTSO3 を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | PATGEN_TS6 | R/W | 6h | タイム・スロット 6 パターン: このフィールドは、タイム・スロット 6 で有効化されるパターンを設定します。有効な値は 0~15 です。 |
| 3-0 | PATGEN_TS5 | R/W | 5h | タイム・スロット 5 パターン: このフィールドは、タイム・スロット 5 で有効化されるパターンを設定します。有効な値は 0~15 です。 |
表 8-209 に、PGTSO4 を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | PATGEN_TS8 | R/W | 8h | タイム・スロット 8 パターン: このフィールドは、タイム・スロット 8 で有効化されるパターンを設定します。有効な値は 0~15 です。 |
| 3-0 | PATGEN_TS7 | R/W | 7h | タイム・スロット 7 パターン: このフィールドは、タイム・スロット 7 で有効化されるパターンを設定します。有効な値は 0~15 です。 |
表 8-210 に、PGTSO5 を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | PATGEN_TS10 | R/W | Ah | タイム・スロット 10 パターン: このフィールドは、タイム・スロット 10 で有効化されるパターンを設定します。有効な値は 0~15 です。 |
| 3-0 | PATGEN_TS9 | R/W | 9h | タイム・スロット 9 パターン: このフィールドは、タイム・スロット 9 で有効化されるパターンを設定します。有効な値は 0~15 です。 |
表 8-211 に、PGTSO6 を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | PATGEN_TS12 | R/W | Ch | タイム・スロット 12 パターン: このフィールドは、タイム・スロット 12 で有効化されるパターンを設定します。有効な値は 0~15 です。 |
| 3-0 | PATGEN_TS11 | R/W | Bh | タイム・スロット 11 パターン: このフィールドは、タイム・スロット 11 で有効化されるパターンを設定します。有効な値は 0~15 です。 |
表 8-212 に、PGTSO7 を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | PATGEN_TS14 | R/W | Eh | タイム・スロット 14 パターン: このフィールドは、タイム・スロット 14 で有効化されるパターンを設定します。有効な値は 0~15 です。 |
| 3-0 | PATGEN_TS13 | R/W | Dh | タイム・スロット 13 パターン: このフィールドは、タイム・スロット 13 で有効化されるパターンを設定します。有効な値は 0~15 です。 |
表 8-213 に、PGTSO8 を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | PATGEN_TS16 | R/W | 0h | タイム・スロット 16 パターン: このフィールドは、タイム・スロット 16 で有効化されるパターンを設定します。有効な値は 0~15 です。 |
| 3-0 | PATGEN_TS15 | R/W | Fh | タイム・スロット 15 パターン: このフィールドは、タイム・スロット 15 で有効化されるパターンを設定します。有効な値は 0~15 です。 |
表 8-214 に、PGBE を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | PATGEN_BIST_ERRS | R | 0h | 読み出すとクリア |
表 8-215 に、PGCDC2 を示します。
表 8-187 に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
| 4-0 | PATGEN_CDIV_M | R/W | 1h | クロック・デバイダ: このフィールドは、内部で生成されるピクセル・クロックのクロック・デバイダを設定します。PGCDC2:PGEN_CDIV_M が 1 である場合、内部ピクセル・クロック周波数の公称値は (200/N) MHz です。PGCDC2:PGEN_CDIV_M が 1 より大きい場合、内部ピクセル・クロック周波数の公称値は (800*M/N) MHz です。 |