JAJSKV8A December 2020 – May 2022 INA229
PRODUCTION DATA
電流と充電はシャント電圧の測定後に計算され、電力とエネルギーはバス電圧の測定後に計算されます。電力とエネルギーは、前回の電流の計算結果と最新のバス電圧の測定値に基づいて計算されます。SHUNT_CAL レジスタにロードされた値が 0 の場合、電力、エネルギー、充電の値は 0 として通知されます。
図 7-2 に示すように、平均の数が 1 に設定されていると、電流、電圧、温度の値はすぐに出ます。ただし、平均化を使用している場合、ADC の各測定値は対応の平均化レジスタに保存されている中間結果です。すべての ADC のサンプルの後で、新たに計算された電流、電圧、温度の値は、設定した平均数に達するまで、対応の平均化レジスタに追加されます。すべてのサンプルの測定後、平均電流と電圧が決定され、電力が計算されると、結果は対応の出力レジスタにロードされ、そこから読み取りが可能となります。
エネルギーと充電の値は、それぞれの変換サイクルごとに累積されます。そのため、INA229 の平均化機能はこれらには適用されません。
電力、充電、エネルギーの計算はバックグラウンドで実行されるため、変換時間全体には追加されません。