JAJSCL0C July 2016 – December 2021 INA240
PRODUCTION DATA
INA240 の REF1 と REF2 ピンを使用して、A/D コンバータ (ADC) または他のアンプへのシステム回路接続のために、出力電圧の中点を調整できます。REF ピンは、電源、グランド、または低インピーダンスのリファレンス電圧に直接接続するよう設計されています。REF ピンを互いに接続し、分圧抵抗を使用してバイアスすると、カスタムの出力電圧が得られます。この構成でアンプを使用するときは、図 8-8 に示すように、分圧抵抗の電圧を基準とした差動信号として出力を使用します。この構成では、アンプの出力をシングルエンド信号として使用することはお勧めしません。内部インピーダンスの変化がデバイスの性能仕様に悪影響を及ぼす可能性があるためです。