JAJSCL0C July 2016 – December 2021 INA240
PRODUCTION DATA
INA240 の電気的仕様 (Topic Link Label7.5表を参照) には、標準的な個別の誤差項 (ゲイン誤差、オフセット誤差、非直線性誤差など) が含まれています。これらすべての個別の誤差成分を含む合計誤差は、Topic Link Label7.5表には記載されていません。デバイスの予測誤差を正確に計算するには、まずデバイスの動作条件を把握する必要があります。一部の電流シャント・モニタでは、製品のデータシートに合計誤差が記載されています。ただし、この合計誤差項が正確なのは、特定の一連の動作条件のみです。この時点で合計誤差を指定すると、これらの特定の動作条件からの偏差によって同じ合計誤差値が得られなくなるため、値が制限されます。このセクションでは、個々の誤差発生源と、特定の条件に対するこれらの誤差の組み合わせからデバイスの合計誤差値を計算する方法について説明します。
各種の動作条件が合計誤差の計算にどのような影響を与えるかの詳細として、2 つの例を表 8-2 と表 8-3 に示します。標準値と最大値の計算も示されており、デバイス間で誤差がどの程度ばらつくかを詳しく知ることができます。