JAJSNB6C november 2021 – may 2023 INA350
PRODUCTION DATA
INA350 の入力インピーダンスは非常に高くなりますが、両方の入力の入力バイアス電流に対してパスを用意する必要があります。この入力バイアス電流は通常数ピコアンペアですが、高温の場合は数ナノアンペアになる可能性があります。入力インピーダンスが高いと、入力電圧が変化しても、入力バイアス電流の変化はわずかです。
正常な動作のため、入力回路には、この入力バイアス電流のパスが必要です。図 9-2 は、さまざまな入力バイアス電流パスを示しています。バイアス電流パスがないと、入力は INA350 の同相範囲を超える電位に対してフローティングし、入力アンプが飽和します。差動ソース抵抗が低い場合、バイアス電流のリターン・パスは (図 9-2 の熱電対の例に示すように) 1 つの入力に接続します。ソースのインピーダンスがより高い場合、2 つの等価な抵抗を使用すると平衡入力を得られます。これを行うと、バイアス電流により入力オフセット電圧が低減し、高周波の同相除去も改善される可能性があります。
図 9-2 入力同相電流パスの供給