JAJSFF3B November 2020 – April 2021 INA849
PRODUCTION DATA
外部ゲイン設定抵抗 RG の安定性と温度ドリフトも、ゲインに影響を与えます。ゲインの精度とドリフトに対する RG の寄与は、Equation1 で決定されます。
INA849 が RG を接続せずに G = 1 を使用すると、最良のゲイン・ドリフト値 5ppm/℃ (最大値) が達成されます。この場合、ゲイン・ドリフトは、差動アンプ A3 の内蔵 5kΩ 抵抗の温度係数のミスマッチによって制限されます。ゲインが 1 より大きい場合、外部ゲイン抵抗 RG のドリフトに比例して、A1 および A2 のフィードバック内の 3kΩ 抵抗の個々のドリフトの結果、ゲイン・ドリフトが増大します。
内部帰還抵抗の温度係数が低いため、他のソリューションと比較して、1V/V を超えるゲインを使用するアプリケーションの全体的な温度安定性が向上します。
高いゲインに必要な抵抗値が低いため、配線抵抗が重要な考慮事項になります。ソケットは配線抵抗に加えられ、ゲインが約 100 以上になるとゲイン誤差 (不安定なゲイン誤差など) が増大します。
安定性を維持するため、RG 接続部の寄生容量は数 pF を超えないようにします。RG ピンの寄生成分を慎重にマッチングさせることで、全周波数帯域の最適な CMRR が維持されます。