JAJSUF7 November 2023 – April 2024 IWRL6432AOP
ADVANCE INFORMATION
以下のシステム トポロジがサポートされています。
トポロジ 1:自律モードでは、M4F アプリケーション プロセッサと組み合わせて、IWRL6432AOP を完全なセンサとして使用できます。この場合、内部アプリケーション プロセッサがすべての処理を実行した後、ホスト プロセッサに割り込み、センサ データに基づいてアクションを実行するように伝達します。ほとんどの処理は IWRL6432AOP チップの内蔵 MCU で実行され、必要な高レベルの結果のみが LIN/CAN を介して外部ホストに伝達されます。
トポロジ 2:ペリフェラル モードでは、IWRL6432AOP は外部 MCU によって制御され、ほとんどの処理は外部 MCU で実行されます。この場合、計算能力および電力要件はより高く、ほとんどの時間、外部 MCU はアクティブ状態を維持します。