JAJSDA4H February 2013 – June 2017 LM5122
PRODUCTION DATA.
最低限のコストと、最小限の伝導損失が要求されるアプリケーションでは、センス抵抗の代わりにインダクタのDC抵抗(DCR)を使用して、インダクタ電流の検出が行われます。Figure 35に示すのは、2つのDCRセンシング抵抗と1つのコンデンサを使用するDCR検出構成です。
この間接的な電流検出方式には時定数の一致が必要なため、RCSNとCDCRは、Equation 21を満たすように選択する必要があります。CDCRは通常、0.1µF~2.2µFの範囲で選択されます。
RCSNの値が小さいと、CSNバイアス電流による電圧降下が最小化されますが、RCSNの動的な消費電力が増大します。RCSNのDC電圧降下は、同じ値のRCSPを選択することで補償できますが、RCSPの追加により、電流アンプのゲイン(通常は10)が影響を受けます。DCR検出回路での電流アンプのゲインは、次の式で決定できます。
DCR検出の精度が低下するため、DCR検出を使用するときはFPWM動作をお勧めします。