本デバイスを正しく動作させるには、正しいパワーオン・シーケンスを実行する必要があります。
- 電源投入時に、パワーオン・リセット (POR) 回路によって、レジスタとステート・マシンがデフォルト状態にリセットされます。
- プログラミングを行う前に、VCC_CP、VCC_VCO、VCC_VCO2、VCC_MASH、VCC_BUF の電圧は最低動作電圧である 3.15V を超えている必要があります。
- POR 回路により本デバイスは初期化されますが、RESET ビットを 1 から 0 に切り替えることでソフトウェア・リセットを手動で実行することを推奨します。これは、内部のステート・マシン、バイアス・レベル、およびデバイス全体の電流を安定した開始条件にリセットするために必要です。このリセットに要する時間は 1μs 未満です。
- レジスタを降順でプログラムします。レジスタ R0 を最後にプログラムします。これにより、本デバイスは目的の状態に設定されます。
- 内部 LDO の電源がオンになるまで、10ms 待ちます。
- LDO が安定化された状態で VCO キャリブレーションを実行するため、R0 レジスタをもう一度書き込みます。この操作を、チップ内の LDO が適切なレベルに達する前に行った場合、そのキャリブレーションは無効です。また、VCO キャリブレーションは入力基準電圧に基づいて行われるため、入力基準電圧が安定し、正確であることが重要です。入力基準電圧を先に印加しても、本デバイスは破損しません。これは、インスタント・キャリブレーションのありとなしの両方のキャリブレーション方法に適用されます。
- VCO が較正された後、周波数は目標値に近づきますが、正確ではありません。VCO のデジタル・キャリブレーションに加えて、アナログ・ロック時間で周波数をセトリングする必要があります。
- アナログ PLL ロックが完了した後で、出力が有効になります。その前に信号が出力されることはありますが、その周波数は有効でない可能性があります。