JAJSJ72C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
周波数ダブラは、VCO 周波数の 2 倍の出力周波数を生み出すために使用されるもので、OUTx_MUX = 2 のときに選択されます。VCO 周波数を 2 倍にすると、基本の (2 倍になっていない) VCO 周波数が出力にリークし、分数調波 (0.5X) になります。これらの分数調波を最小化するために、調整可能なフィルタがあります。このフィルタは出力周波数を追跡し、この分数調波や、他の不要な高調波 (1.5X、2X、3X など) をフィルタで排除します。この調整可能なフィルタのキャリブレーションは、VCO のキャリブレーションが完了すると自動的にトリガされます。