MASH_SEED ワードは、デルタ・シグマ変調器を使用して、入力基準電圧に対して出力信号の位相をシフトできます。SYNC パルスが (ソフトウェアまたはピンで) 送信されるか、MASH が MASH_RST_N でリセットされると、この位相シフトは初期位相の 0 から開始されます。位相シフトは、MASH_SEED に基づいて計算できます。
Equation4. 度単位の位相シフト = 360 × (MASH_SEED / PLL_DEN / CHDIV)
MASH_SEED には、いくつかの考慮事項があります。
- 位相シフトは PLL_NUM = 0 で実行できますが、MASH_ORDER は 0 より大きくする必要があります。
- MASH_ORDER = 1 の場合、位相シフトは MASH_SEED が PLL_DEN の倍数のときのみ発生します。
- MASH_SEED > 0 を設定すると、分数スプリアスに影響する可能性があります。PLL_NUM = 0 で使用すると、分数スプリアスが発生することがあります。0 以外の分子で使用した場合、スプリアスが減る場合も、増える場合もあります。この効果は、TI の PLLatinum Sim ツールを使用してシミュレーションできます。