JAJSOP9B November 2023 – September 2024 LP5810
PRODUCTION DATA
VCC に電源を投入した後、chip_en = 1 を設定することでデバイスを初期化できます。その後、CONFIG レジスタを所望の構成に設定することができます。CONFIG レジスタを更新した後、その構成を有効にするためには、更新コマンドを 1 回送信する必要があります。各 LED に対して、手動モードまたは自律モードのいずれかを選択できます。新しい設定は、更新コマンドを受信した後に初めて有効になります。
詳細なプログラム手順を次に示します。