JAJSJC3A May 2021 – November 2021 LP5860
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
1 | CS0 | O | 電流シンク 0。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
2 | CS1 | O | 電流シンク 1。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
3 | CS2 | O | 電流シンク 2。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
4 | CS3 | O | 電流シンク 3。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
5 | CS4 | O | 電流シンク 4。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
6 | CS5 | O | 電流シンク 5。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
7 | CS6 | O | 電流シンク 6。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
8 | CS7 | O | 電流シンク 7。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
9 | CS8 | O | 電流シンク 8。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
10 | SW0 | O | スキャン ライン 0 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
11 | SW1 | O | スキャン ライン 1 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
12 | SW2 | O | スキャン ライン 2 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
13 | SW3 | O | スキャン ライン 3 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
14 | SW4 | O | スキャン ライン 4 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
15 | SW5 | O | スキャン ライン 5 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
16 | VLED | 電源 | ハイサイド スイッチの電源入力。 |
17 | SW6 | O | スキャン ライン 6 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
18 | SW7 | O | スキャン ライン 7 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
19 | SW8 | O | スキャン ライン 8 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
20 | SW9 | O | スキャン ライン 9 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
21 | SW10 | O | スキャン ライン 10 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
22 | CS9 | O | 電流シンク 9。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
23 | CS10 | O | 電流シンク 10。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
24 | CS11 | O | 電流シンク 11。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
25 | CS12 | O | 電流シンク 12。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
26 | CS13 | O | 電流シンク 13。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
27 | CS14 | O | 電流シンク 14。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
28 | CS15 | O | 電流シンク 15。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
29 | CS16 | O | 電流シンク 16。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
30 | CS17 | O | 電流シンク 17。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。 |
31 | AGND | グランド | アナログ グランド。露出サーマル パッドと共通グランド プレーンに接続する必要があります。 |
32 | VCAP | O | 内部 LDO 出力。このピンと GND との間に 1μF のコンデンサを接続する必要があります。そのコンデンサは、本デバイスのできるだけ近くに配置します。 |
33 | IFS | I | インターフェイス タイプの選択。IFS を Low にすると、I2C が選択されます。IFS を High にすると、SPI が選択されます。VIO ピンと RBOOT ピンとの間に抵抗を接続する必要があります。 |
34 | VSYNC | I | ディスプレイ モード 2 およびモード 3 の外部同期信号。 |
35 | SCL_SCLK | I | I2C クロック入力または SPI クロック入力。I2C として構成する場合、VIO にプルアップします。 |
36 | SDA_MOSI | I/O | I2C データ入力または SPI リーダー出力フォロワー入力。I2C として構成する場合、VIO にプルアップします。 |
37 | ADDR0_MISO | I/O | I2C アドレス選択 0 または SPI リーダー入力フォロワー出力。 |
38 | ADDR1_SS | I | I2C アドレス選択 1 または SPI フォロワー選択。 |
39 | VIO_EN | 電源、I | デジタル回路とチップ イネーブルの電源。1nF のコンデンサを、このピンとグランドとの間に、本デバイスにできるだけ近付けて配置する必要があります。 |
40 | VCC | 電源 | デバイスの電源。1μF のコンデンサを、このピンとグランドとの間に、本デバイスにできるだけ近付けて配置する必要があります。 |
露出したサーマル パッド | GND | グランド | AGND と共通グランド プレーンに接続する必要があります。 |