JAJSMV2H may 2008 – june 2023 OPA2673
PRODUCTION DATA
OPA2673 などの電流帰還型オペアンプは、外部抵抗値の適切な調整によって信号ゲイン設定全体でほぼ一定の帯域幅を保持できます (「代表的特性」を参照)。小信号帯域幅は、ゲインが大きくなるとわずかに減少します。これらの特性曲線は、各ゲイン設定に対して帰還抵抗が変わることも示しています。電流帰還型オペアンプの回路の反転側の RF の絶対値 は、周波数応答補償素子として扱うことができます。一方、RF と RG の比率は信号ゲインを設定します。
図 8-2 に、OPA2673 の小信号周波数応答解析の回路を示します。
図 8-2 電流帰還伝達関数解析の回路
図 8-3 帰還抵抗とノイズ・ゲインとの関係この電流帰還型オペアンプ・モデルの主な要素は次のとおりです。

電流帰還型オペアンプは、(電圧帰還型オペアンプが差動入力で誤差電圧を検出するのとは対照的に) 反転ノードで誤差電流を検出し、それを内部の周波数依存トランスインピーダンス・ゲインで増幅して出力します。「代表的特性」に、この開ループ・トランスインピーダンス応答を示します。これは、電圧帰還型オペアンプの開ループ電圧ゲイン曲線と似ています。CFA の動作原理の詳細については、TI プレシジョン・ラボに掲載されているトレーニング・ビデオを参照してください。
図 8-3に示す RF 値とゲインとの関係は、「代表的特性」を作成するために使われた値とほぼ等しく、帯域幅の最適化が必要な設計の開始点として役立ちます。