JAJSGX0I February 2019 – August 2021 OPA2990 , OPA4990 , OPA990
PRODUCTION DATA
OPAx990S シャットダウン・デバイスは、高電圧のバッファ付きマルチプレクサを作り出すように構成できます。出力は共通バス上で互いに接続でき、シャットダウン・ピンを使用して、パススルーする目的のチャネルを選択できます。アンプ回路は、イネーブル遷移よりも大幅に高速にディセーブル遷移が発生するように設計されているため、アンプは自然に「ブレイク・ビフォー・メイク」のスイッチ・トポロジとなります。アンプの出力はシャットダウン時に高インピーダンス状態になるため、複数のチャネル出力を互いに接続してもバス競合のリスクはありません。さらに、出力は入力から絶縁されているため、各チャネルの入力のインピーダンスと出力のインピーダンスとの間で、アンプのゲイン段や ADC ドライバ回路のような望ましくない相互作用が発生する心配はありません。また、このトポロジでは MOSFET スイッチの代わりにアンプを使用するため、RON 効果による電荷注入や信号誤差など、他のマルチプレクサの一般的な問題も解消されます。
基本的な 2:1 マルチプレクサのトポロジ例を、図 8-1 に示します。SEL が Low のとき、チャネル 1 が選択され、アクティブになります。SEL が High のとき、チャネル 2 が選択され、アクティブになります。OPAx990S シャットダウン機能の使用方法の詳細については、「電気的特性」表の「シャットダウン」セクションを参照してください。