JAJSVK3 November 2024 SN74ACT14-Q1
PRODUCTION DATA
SN74ACT14-Q1 は、外部フリップ フロップを使用してカウンタに段を追加する際に使用できます。カウンタに負のエッジ トリガが使用されているため、この機能を実現するには、フリップ フロップのクロック入力を反転する必要があります。このアプリケーションでは、誤った周波数分割を引き起こす場合があるカウント機能に影響を与える可能性のあるノイズの問題を排除するために、シュミット トリガ入力を使用することが重要になる場合があります。この機能に必要となるのは、SN74ACT14-Q1 デバイスで利用可能な 6 つのインバータのうちの 1 つだけであるため、残りのチャネルは、反転信号や信号の整合性向上を必要とする他のアプリケーションに使用できます。未使用の入力は、VCC または GND に終端させる必要があります。未使用の出力はフローティングのままにできます。